지식 기반

의료 기술 분야의 애플리케이션에 가장 적합한 산업용 카메라는 무엇일까요?

방호복을 입은 사람이 현미경을 들여다보고 있다

의료 기술 분야에 적합한 산업용 카메라는 적용하려는 애플리케이션에 따라 달라집니다. 진단, 안과, 내시경, 실험실 자동화, 디지털 병리학, 수술 영상 등 각 적용 분야는 해상도, 광감도, 동적 범위, 프레임률 및 크기에 대해 서로 다른 사양을 요구합니다. IDS는 이러한 용도에 맞춰 2D, 3D, AI, 모니터링 카메라를 제공하며, 각 카메라 제품군은 서로 다른 주요 특징을 갖추고 있습니다. 그 특징으로는 고해상도, 높은 광감도, HDR, AI 지원, 3D 기술 및 특히 콤팩트한 설계 등이 있습니다. 까다로운 조명 조건에서는 Sony STARVIS 2 센서가 자주 사용됩니다. 움직이는 물체를 촬영하거나 정밀 측정 작업을 수행할 때는 Sony Pregius 및 Pregius S 센서가 자주 사용됩니다.

의료 기술 분야에서의 산업용 카메라 요구 사항

의료 기술 분야에서 산업용 카메라는 이미지 획득, 기록, 공정 지원 및 품질 관리 등 다양한 용도로 활용됩니다.

의료 시스템에 통합할 때는 이미지 품질뿐만 아니라 장기적인 제품 공급 가능성, 소프트웨어 지원 및 고객 맞춤형 사양 변경도 중요합니다. 애플리케이션에 따라 카메라는 연속 작동이 가능해야 하며, 정해진 온도, 습도 및 위생 요건도 충족해야 합니다.

제품의 전체 수명 주기 동안 안정적으로 작동하는 것과 일관된 이미지 품질을 유지하는 것은 매우 중요합니다.

일반적인 선택 기준:

  • 미세한 구조와 작은 디테일을 위한 고해상도
  • 조명이 제한적인 환경에서도 우수한 광감도
  • 영상 촬영 및 진단 애플리케이션에 적합한 정확한 색상 재현
  • 낮은 이미지 노이즈
  • 고대비 장면을 위한 높은 동적 범위(HDR)
  • 빠른 공정이나 움직임 분석을 위한 높은 프레임률
  • 장비에 통합하기 적합한 콤팩트한 설계
  • 하드웨어 및 소프트웨어의 장기 공급 가능성
  • 일반적으로 사용되는 인터페이스 및 표준 지원
  • 기존 시스템 및 개발 환경에 간편하게 통합 가능

애플리케이션

진단

MRI 장비 옆에 뇌 스캔을 들고 있는 의사와 누워 있는 환자.

진단 검사 및 분석 시스템을 위한 영상 솔루션.

주요 애플리케이션
피부과, 안과, 동작 분석, 영상 유도 검사 시스템

추천 카메라 제품군
uEye CP | uEye ACP | uEye XCP

주요 기능
디테일 표현을 위한 고해상도, 실제와 가까운 색상 재현, 유연한 통합, 다양한 센서 및 인터페이스 선택 가능

사례 연구
광학 척추 및 자세 분석

진단 애플리케이션에서 카메라는 시각 정보의 획득, 문서화 및 평가를 지원합니다. 진단 애플리케이션에 따라 우선적으로 고려해야 할 요구 사항이 달라질 수 있습니다. 피부과나 안과에서는 세부 요소까지 표현하는 고해상도와 실제와 가까운 색상 재현이 중요하지만, 동작 분석이나 영상 유도 검사 시스템에서는 높은 프레임률이나 짧은 지연 시간이 추가로 요구될 수 있습니다.

uEye CP, uEye ACP, uEye XCP와 같은 카메라 제품군은 다양한 진단 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품들은 다양한 설계와 통합 옵션은 물론, 다양한 센서와 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 의료 기기 및 진단 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 적합한 카메라 제품군의 선택은 이미지 품질, 크기, 인터페이스 및 시스템 아키텍처와 같은 요소에 따라 달라집니다.

이미지 센서 선택 또한 중요한 역할을 합니다. Sony STARVIS 2 센서는 높은 광감도, 낮은 이미지 노이즈, 넓은 동적 범위를 제공합니다. 이러한 특성은 주변 조명이 제한적이거나 대비 차이가 큰 애플리케이션에서 특히 유리할 수 있습니다. STARVIS 2 센서를 탑재한 모델은 현재 uEye XCP, uEye LE를 비롯해 uEye CP, uEye ACP, uEye SE의 일부 모델 등 다양한 IDS 카메라 제품군에서 제공됩니다.

그러나 진단 작업에 따라 다른 센서 기술이 유용할 수도 있습니다. 움직이는 물체를 촬영하거나 높은 프레임률이 필요하거나 기하학적 정확도에 대한 특별한 요구 사항이 있는 애플리케이션에서는 글로벌 셔터 센서 또는 이러한 작업에 특화된 카메라 모델을 사용하는 것이 유리할 수 있습니다.

안과

여성이 안과 기기를 통해 바라보고 있으며, 안경사가 그 뒤에 서 있다.

안과 진단 및 검사 장비를 위한 영상 시스템.

주요 애플리케이션
망막 검사 시스템, 세극등 및 기타 안과 애플리케이션

추천 카메라 제품군
uEye CP | uEye SE | uEye XCP

주요 기능
고해상도, 다양한 센서 선택, 다양한 인터페이스, 높은 광감도 및 낮은 이미지 노이즈

사례 연구
디지털 세극등 촬영을 이용한 안과 진단용 고급 이미지 문서화 시스템

안과 분야는 의료 영상 분야 중에서도 가장 높은 수준에 속합니다. 망막 검사 시스템이나 세극등과 같은 애플리케이션은 매우 미세한 해부학적 구조까지 보여주고 색상을 최대한 자연스럽게 재현해야 합니다.

uEye CP, uEye SE, uEye ACP, uEye XCP 카메라 제품군은 안과 시스템에 적합합니다. 고해상도를 통해 미세한 혈관 구조와 조직 구조까지 세밀하게 촬영할 수 있습니다. 의료 기기에 통합할 수 있도록 다양한 센서와 인터페이스를 제공합니다. 조명 조건에 따라 STARVIS 2 센서는 높은 광감도, 넓은 동적 범위 및 낮은 이미지 노이즈 측면에서 장점을 보일 수 있습니다. 콤팩트한 설계로 공간 제약이 있는 의료 기기에 적합합니다. uEye SE 제품군의 보드 레벨 카메라는 의료 기기에 특히 유연하게 통합할 수 있습니다.

내시경 검사

소파 쪽으로 기술 의료 장비가 배치된 흰색 방입니다.

내시경 검사 및 진단 시스템을 위한 영상 시스템.

주요 애플리케이션
경성 내시경 및 연성 내시경

추천 카메라 제품군
uEye LE | uEye ACP | uEye XCP

주요 기능
콤팩트한 디자인, 높은 광감도, 작은 설치 공간, 유연한 통합

사례 연구
내시경 자동 검사

내시경 시스템은 크기, 발열, 광감도 및 통합 용이성 측면에서 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다. uEye LE와 같은 콤팩트한 카메라 모델이나 uEye ACP 제품군의 맞춤형 구성이 가능한 모델이 이러한 애플리케이션에 특히 적합합니다. 시스템 아키텍처에 따라 uEye XCP 시리즈 모델도 사용할 수 있습니다. 광감도가 높고 동적 범위가 넓은 센서는 주변광이 부족하거나 밝기 변화가 심한 환경에서도 세밀한 영상 촬영을 지원합니다.

실험실 및 생명과학 애플리케이션

손은 추후 분석을 위해 48개의 용기에 혈액 예비분을 보관합니다.

실험실, 분석 및 생명과학 시스템을 위한 산업용 카메라.

주요 애플리케이션
실험실 자동화, 현미경 검사, 디지털 병리학, 슬라이드 전체 영상 촬영

추천 카메라 제품군
uEye CP | uEye ACP | uEye Warp 10

주요 기능
높은 이미지 품질, 정확한 색상 재현, 빠른 데이터 전송, 높은 해상도

사례 연구
AI 기반 백신 바이알 품질 관리

실험실 자동화 분야에서 카메라는 샘플을 감지하고 분류하며 검사하는 데 사용됩니다. uEye CP와 uEye ACP는 이러한 용도에 적합한 높은 이미지 품질과 정확한 색상 재현을 제공합니다. 빠른 USB 3 데이터 전송을 통해 이미지를 신속하게 획득하고 평가할 수 있습니다.

현미경 검사에서는 세포, 조직 및 기타 구조물이 확대되어 표시됩니다. uEye CP와 uEye ACP의 높은 이미지 품질은 세밀한 분석을 지원합니다. 특히 고해상도의 정사각형 Sony IMX676 센서를 탑재한 카메라는 넓은 시야를 세밀하고 정확하게 촬영할 수 있어 현미경 애플리케이션에 적합합니다. 정확한 색상 재현은 서로 다른 구조를 구별하는 데 도움이 됩니다.

디지털 병리학을 통해 조직 샘플을 화면에서 직접 분석할 수 있습니다. 슬라이드 전체 영상 촬영을 통해 현미경 슬라이드를 자동으로 디지털화합니다. 매우 높은 해상도와 높은 데이터 처리량이 요구되는 시스템에는 uEye Warp10 제품군의 모델이 적합한 솔루션이 될 수 있습니다. 10GigE 인터페이스를 통해 대용량 이미지 데이터를 짧은 지연 시간으로 전송할 수 있습니다. 글로벌 셔터 센서의 필요 여부는 스캔 방식과 시스템의 움직임 특성에 따라 달라집니다.

수술 영상 및 수술 보조

외과 수술

수술 시스템 및 의료 보조 애플리케이션을 위한 영상 시스템.

주요 애플리케이션
수술 시스템, 최소 침습 시술, 수술 모니터링, 환자 모니터링

추천 카메라 제품군
uEye CP | uEye Live (uEye SFA, uEye SLE)

주요 기능
고해상도 실시간 영상 촬영, 안정적인 데이터 전송, 높은 이미지 품질, HDR 지원

진단 애플리케이션에서 카메라는 시각 정보의 획득, 문서화 및 평가를 지원합니다. 애플리케이션에 따라 우선적으로 고려해야 할 요구 사항이 달라질 수 있습니다. 피부과나 안과에서는 세부 요소까지 표현하는 고해상도와 실제와 가까운 색상 재현이 중요하지만, 동작 분석이나 영상 유도 검사 시스템에서는 높은 프레임률이나 짧은 지연 시간이 추가로 요구될 수 있습니다.

uEye CP, uEye ACP, uEye XCP와 같은 카메라 제품군은 다양한 진단 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품들은 다양한 설계와 통합 옵션은 물론, 다양한 센서와 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 의료 기기 및 진단 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 적합한 카메라 제품군의 선택은 이미지 품질, 크기, 인터페이스 및 시스템 아키텍처에 대한 요구 사항 등에 따라 달라집니다.

이미지 센서 선택 또한 중요한 역할을 합니다. Sony STARVIS 2 제품군의 센서는 높은 광감도, 낮은 이미지 노이즈 및 넓은 동적 범위가 특징입니다. 이러한 특성은 주변 조명이 제한적이거나 대비 차이가 큰 애플리케이션에서 특히 유리할 수 있습니다. STARVIS 2 센서를 탑재한 모델은 현재 uEye XCP, uEye LE를 비롯해 uEye CP, uEye ACP, uEye SE의 일부 모델 등 다양한 IDS 카메라 제품군에서 제공됩니다.

그러나 진단 작업에 따라 다른 센서 기술이 유용할 수도 있습니다. 움직이는 물체를 촬영하거나 높은 프레임률이 필요하거나 기하학적 정확도에 대한 특별한 요구 사항이 있는 애플리케이션에서는 글로벌 셔터 센서 또는 이러한 작업에 특화된 카메라 모델을 사용하는 것이 유리할 수 있습니다.

어떤 의료 분야에 어떤 카메라 제품군이 적합할까요?

의료 분야

주요 과제

추천 카메라 제품군

추천 센서 및 특징

진단

미세한 해부학적 세부 구조까지 선명하게 보여주고 재현성 있게 기록

uEye CP | uEye ACP | uEye XCP

Sony STARVIS 2 IMX662, IMX664, IMX675, IMX676, IMX678 (높은 광감도 및 넓은 동적 범위)

AI 기반 진단

이미지 데이터를 직접 분석하고 자동화된 의사결정을 지원

IDS NXT malibu

통합 엣지 AI, Sony IMX900(Pregius S) 또는 Sony IMX678(STARVIS 2)

안과

높은 대비와 정확한 색상 재현으로 망막, 안저 및 안구 구조를 촬영

uEye CP | uEye XCP | uEye SE

Sony STARVIS 2

시선 추적

매우 빠른 안구 움직임을 실시간으로 촬영

uEye EVS | uEye CP

이벤트 기반 센서 기술, Sony Pregius S 또는 STARVIS 2, NIR, 콤팩트한 설계

내시경 검사

조명이 제한적인 환경에서 콤팩트하게 통합

uEye XCP | uEye LE

Sony STARVIS 2 (저조도, NIR 감도, HDR)

현미경 검사

세포 구조와 미세한 세부 요소까지 정밀하게 촬영

uEye CP | uEye ACP

Sony STARVIS 2 (정지 이미지 촬영)
Sony Pregius / Pregius S (움직임 촬영), 정사각형 센서 (예: IMX676)

실험실 자동화

샘플의 촬영, 분석, 평가 자동화

uEye CP | uEye ACP | uEye LE

움직이는 샘플을 위한 Sony Pregius / Pregius S, 저조도 및 컬러 애플리케이션을 위한 Sony STARVIS 2

디지털 병리학

현미경 슬라이드를 빠르고 왜곡 없이 디지털화

uEye Warp10 | uEye SE

Sony Pregius IMX5xx (높은 데이터 처리량을 위한 10GigE 인터페이스)

수술 영상

짧은 지연 시간과 우수한 색상 재현을 바탕으로 고해상도 실시간 영상을 촬영

uEye CP (GigE)

Sony STARVIS 2, HDR

방사선 치료

환자의 위치를 안전하게 설정하고 치료 과정을 기록

Nion (3D) | uEye CP | uEye LE

Sony STARVIS 2, 높은 색상 안정성, HDR

환자 모니터링

환자와 접촉하지 않고 상태를 모니터링하며 발생한 상황을 기록

uEye SLE | uEye SCP | uEye SFA

스트리밍 및 이벤트 녹화, 움직이는 샘플을 위한 Sony Pregius / Pregius S, 저조도 및 색상 애플리케이션을 위한 Sony STARVIS 2

환자 위치 설정 (3D)

정렬을 위해 정밀한 깊이 정보를 획득

Nion

ToF 기술 (3D)

정형외과 및 의지

신체 형태와 움직임을 3차원으로 촬영

Ensenso

스테레오 비전

제약

생산 및 포장 과정에서 최고 수준의 품질 기준을 충족

uEye CP | uEye SE

Sony STARVIS 2

기기 검사

손상, 오염 또는 제조 결함을 감지

uEye CP

Sony STARVIS 2

IDS 카메라가 의료 기술 분야에 특히 적합한 이유는 무엇일까요?

장기적인 제품 공급:
IDS는 자체 카메라 시리즈 전체에 대해 장기적인 공급을 제공하여, 개발 기간이 길고 인허가 절차 및 제품 수명 주기가 긴 의료 기기에 대한 투자 안정성을 확보합니다.
제품 품질:
높은 수준의 수직 계열화와 엄격한 품질 기준을 바탕으로 IDS는 장기간 사용할 수 있는 신뢰성 높은 카메라를 개발 및 생산합니다. IDS는 자체 카메라 시리즈 전체에 대해 3년의 보증 기간을 제공하며, 추가 비용을 지불하면 최대 5년까지 연장할 수 있습니다.
Made in Germany:
IDS는 1997년부터 Baden-Württemberg주 Obersulm에서 제품을 개발하고 생산해온 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있는 기업입니다. 현재 320명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 전 세계에서 200만 대 이상의 IDS 카메라가 사용되고 있습니다.
맞춤형 개발:
IDS는 의료 및 생명과학 분야의 OEM 맞춤화 경험을 폭넓게 보유하고 있습니다. 하드웨어와 소프트웨어를 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
소프트웨어 생태계:
IDS peak SDK는 Linux, Windows 및 macOS를 지원하며, 시스템 통합을 용이하게 합니다.
IDS 산업용 카메라 그룹샷

결론:

현미경 검사부터 내시경 검사, 수술에 이르기까지: 산업용 카메라는 최신 의료 및 생명과학 분야 애플리케이션을 위한 이미징 기반을 제공합니다. 적합한 카메라는 해상도, 광감도, 동적 범위, 프레임률, 깊이 정보, 통합 및 데이터 처리 등의 요구 사항에 따라 달라집니다.

이를 위해 IDS는 2D 및 3D 카메라, 모니터링 카메라와 AI 카메라뿐만 아니라 이벤트 기반 비전 기술도 제공합니다. STARVIS 2 센서는 까다로운 조명 조건에서 특히 적합하며, Pregius 및 Pregius S 센서는 움직이는 물체를 촬영하거나 정밀 측정 작업을 수행할 때 강점을 발휘합니다. 3D 애플리케이션에서는 Ensenso 스테레오 비전 카메라와 Nion 3D ToF 카메라를 통해 깊이 정보를 획득하는 데 적합한 기술을 활용할 수 있습니다. 따라서 카메라를 선택할 때는 구체적인 이미지 프로세싱 작업뿐만 아니라 이미지 품질, 시스템 아키텍처, 통합 및 제품 공급 가능성에 대한 요구 사항도 함께 고려해야 합니다.

IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas는 2011년부터 IDS의 마케팅 총괄로 재직하며 글로벌 마케팅 전략을 주도해 왔습니다. 기업 커뮤니케이션, 브랜드 관리, 디지털 캠페인, 회사 웹사이트 및 B2B 웹 스토어의 콘텐츠 및 기능 개발, 그리고 기술 문서 제작을 총괄하고 있습니다. 그의 핵심 목표는 기술과 창의성을 결합하여 IDS를 산업용 이미지 프로세싱 분야에서 명확하게 자리매김하는 것입니다.

귀하의 프로젝트
프로젝트에 어떤 도움이 필요하신가요? 최적의 솔루션을 함께 찾아드리겠습니다.

Vision Channel
머신 비전 관련 영상 및 라이브 세션

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.