지속가능성을 고려하는 IDS
원료의 효율적 사용은 환경을 보호하고, 경제적인 효율성도 증가시킵니다.
플라스틱은 21세기 가장 심각한 문제 중 하나입니다. 이는 원자재 또는 생산 공정 때문이 아니라 전 세계 플라스틱 포장의 32퍼센트가 회수(매립, 소각 또는 재활용 등)되지 않았기 때문입니다. 이 플라스틱 이슈는 가장 심각한 환경 문제 중 하나입니다. 플라스틱이 완전히 분해되기까지는 몇 백년이 걸리는 문제와 더불어, 작은 입자의 형태(미세플라스틱)로 분해되어 인체로 흡수됩니다.
이런 플라스틱 폐기물에 대한 최선의 전략은 플라스틱을 가급적 사용하지 않고, 재생 가능한 원료로 대체하는 것입니다. IDS는 이 문제에 적극적으로 대응하고 있습니다.
우리는 배송시 플라스틱 대신 종이만 사용합니다. 우선 박스에 넣는 충전재를 비닐 버블랩에서 종이로 대체하였습니다. 이를 위해 구비한 포장 기계는 충전에 필요한 길이만큼 종이를 만들어 냅니다. 선적 서류는 종이로만 제공됩니다. 또한 배송 상자에 사용되는 접착 테이프도 플라스틱을 사용하지 않는 재료로 대체하려는 시도를 하고 있습니다. IDS의 물류 관리자 Kai Schrödter는 “이러한 조치를 통해 이미 물류, 배송에서 플라스틱 재료를 95퍼센트 친환경 재료로 대체할 수 있었습니다.”라고 설명합니다.
IDS는 배송뿐 아니라 다른 영역까지도 플라스틱 줄이기 노력을 확대하고 있습니다. 재활용이라는 주제는 모든 영역에서 매우 중요하기 때문입니다. “고객에게 받은 충전재는 버리지 않고 재사용하고 있습니다. 앞으로 사용된 판지는 압축하여 새로운 재활용품을 생산하는데 사용할 것입니다.“라고 Schrödter는 설명합니다. 이러한 방식으로 IDS는 지속 가능성에 여러 노력을 기울이고 있습니다. 또한 운송에 사용되는 모든 종이 재료는 이미 재활용 제품인 것으로 구매하고 있습니다.
“이를 통해 2019년 플라스틱 폐기물을 상당량 절약할 수 있었습니다. 2020년 이 수치는 더 높아질 것입니다.”라고 IDS 품질보증팀 팀장 Sebastian Liepe는 말합니다. 동시에 원자재를 효율적으로 사용하는 것만으로도 포장의 수익성을 높일 수 있습니다.
멀지 않은 미래에 IDS는 이산화탄소 저감 배송 등 자원 절약을 위한 추가 조치를 계획하고 있습니다. 전기로 움직이는 운송 서비스 제공 업체로 전환한다면 이산화탄소 배출을 방지할 수 있습니다. 이로 인해 새롭게 생기는 녹지 지구는 환경에 분명 도움이 될 것입니다. 이미 진행중인 프로젝트는 일회용 포장 없이 배송할 수 있는 셔틀 포장을 도입하는 것입니다. IDS는 이런 방식을 물건을 공급받거나 고객에게 배송할 때 활용할 것입니다. 교환 가능한 적재 캐리어는 빈 컨테이너의 반환을 방지하고 운송 자원을 가능한 한 적게 사용하도록 합니다.
IDS는 환경을 위한 이런 조치들이 올바른 방식이라 확신하고 비즈니스 파트너와 함께 자원 절약 솔루션을 개발하려고 합니다. “작은” 변화들이 모여 환경에 큰 차이를 만들 것입니다.