IDS 경영진과 철학
고품질 "Made in Germany" 기술, 장기적인 가용성 및 뛰어난 사용 편의성은 IDS 카메라를 특별하게 만듭니다. IDS는 비전 시장에서 고객에게 최고의 경험을 제공하는 것을 목표로 모든 제품을 개발하고 제조합니다.
카메라와 인공지능의 조합은, 완전히 새로운 것이 발명되는 것과 마찬가지입니다. 이를 통해 우리는 새로운 미래를 만들 수 있습니다.
Jan Hartmann - 매니징 파트너
Jan Hartmann은 IT 전문가 과정을 수료한 후, Frankfurt의 괴테 대학에서 경제학을 전공하였습니다. 2017년 IDS그룹에 입사하였습니다. 입사 초기에는 기업 부동산 관련 업무를 담당하였고, 이후 자매 회사인 IDS Innovation에서 근무하였습니다. IDS 전사의 회계, 보험, 법률 부서를 총괄하다 2020년 3월 IDS 경영 보드멤버가 되었습니다.
회사의 경제적 효율성과 혁신의 강점을 지속적으로 최적화하는 동시에 직원간의 화합을 이루는 것이 저의 큰 관심사입니다.
Alexander Lewinsky - CEO
Alexander Lewinsky는 Heilbronn 응용 과학 대학에서 로봇 공학 및 자동화(BEng)를 공부한 후 런던의 Middlesex 대학교에서 경영학 석사 학위(MSc)를 취득했습니다. 그는 2012년에 입사하여 처음에는 제품 매니저로, 이후에는 생산/물류 및 품질 보증, 구매 매니저로 근무해왔습니다. 2021년 8월 그는 IDS 경영진에 합류했습니다.
모두가 한 방향으로 달리고 있으면, 원칙적으로 다른 방향으로 달리고자 합니다.
Jürgen Hartmann - 창립자 및 주주
Jürgen Hartmann은 University of Applied Sciences Heilbronn에서 전자 공학을 전공했습니다. 실험실에서 연구하는 과정에서 그는 처음으로 이미지 프로세싱을 접했습니다. 졸업 후 계측과 머신 비전관련 미국 회사의 독일 자회사에서 어플리케이션 엔지니어로 일하기 시작했습니다. 그때 이미지 프로세싱을 위한 PC 플러그인 카드 개발에 대한 아이디어가 떠올랐습니다.아이디어를 실현해내기 위하여 1997년 동료와 함께 IDS Imaging Development Systems GmbH를 설립하였습니다. 그의 뛰어난 리더쉽으로 아날로그 프레임 그래버 제조업체였던 IDS는 2004년에 디지털 산업용 카메라의 세계에 성공적으로 진출했습니다.
2024년 1월, Jürgen Hartmann은 IDS 경영진에서 물러났으며, 기술 및 혁신 분야의 최고 혁신 관리자로 자문을 제공할 것입니다. Hartmann Holding GmbH의 매니징 파트너 직책은 유지됩니다.
IDS에 해대 더 자세히 알아보세요!
IDS 기업 정보 및 연혁, 그리고 전 세계 지사에 대한 정보를 확인해 보세요.