환경을 생각하는 IDS
IDS의 지속가능하고, 윤리적인 비즈니스 실천사항은 환경을 보호합니다.
우리의 제품으로 미래를 만듭니다. 이것은 거시적으로 생각하고 행동하는 것을 말합니다. 우리는 IDS의 제품의 경제적 측면뿐만 아니라 사람과 환경에 미치는 영향도 고려합니다.
경제적 성공 외에도, 우리는 신중하고 경제적인 자원 사용을 통해 지속 가능성을 위해 노력합니다. 환경 인증을 받은 회사로서, 우리는 우리의 생태 발자국(ecological footprint)을 가능한 한 작게 유지하고 우리의 환경을 보호하는 것이 우리의 책임이라고 생각합니다. 또한 직원에 대한 가족 같은 마음, 일과 삶의 균형은 물론, 제품과 배송의 지속 가능성, 비즈니스 파트너에 대한 공정성도 고려합니다. 우리 제품도 거의 모든 국가에서 원자재를 보존하고 공정을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
2021년부터 IDS는 국제 기후 보호 프로젝트를 지원함으로써 불가피한 온실가스 배출량을 모두 상쇄하고 있습니다. 이를 통해 IDS는 글로벌 기후 보호 약속과 지역 환경 편익을 함께 이룹니다.
다양한 영역에서의 지속 가능성 실천
기계 및 플랜트 엔지니어링의 12가지 기본 원칙에 따라, IDS는 다양한 영역에서 지속 가능성을 적극적으로 실천합니다.
탄소 보상 카메라
uEye CP 및 ACP 카메라의 탄소 발자국(carbon footprint)은 완전히 상쇄되었기 때문에, 스스로를 "기후 중립"이라고 부를 수 있습니다. 이것은 무엇보다도 First Climate 프로젝트 "우간다의 효율적인 조리용 스토브(Efficient cooking stoves in Uganda)"를 지원함으로써 이루어집니다.
추가 정보
탄소 보상 카메라
#CO2-neutral #uEyeCP #uEyeACP
탄소배출을 줄이는 것은 쉬운 과정이 아닙니다. 카메라 생산을 위해서는 전세계를 통해 많은 구성요소와 전자 부품이 조달되어야 합니다. 이런 공급 경로를 변경하는 것은 불가능합니다. 그 대안으로 IDS는 First Climate AG와 협력하여 이런 CO2 배출량을 상쇄합니다. IDS는 현재 에너지 효율적인 조리용 스토브 보급을 지원하는 “우간다의 효율적인 조리용 스토브” 프로젝트를 지원하고 있습니다. 이 조리용 스토브는 기후와 건강에 해로운 배기가스를 줄이고 연료를 절약함과 동시에, 지역주민들의 일자리와 소득을 창출합니다. 이렇듯 IDS는 환경과 사회적 책임에 동참하고 기여합니다.
uEye CP 카메라 제품군의 기후 중립성에 대해 더 알아보세요
또한 우리의 산업용 카메라는 점점 더 지속 가능한 프로젝트 및 어플리케이션들에서 사용되고 있습니다.
그린 로지스틱스(Green logistics)
기후 친화적인 카메라를 개발하고 생산하는 것에 추가하여, 우리는 이를 기후 친화적인 방식으로 고객에게 제공해야 한다고 믿습니다. 이는, 전 세계적으로 플라스틱이 없는 재활용 포장재와 CO2 중립 운송을 통해 이루어집니다.
추가 정보
그린 로지스틱스(Green logistics)
#logistics #packaging #gogreen
물류는 탄소 배출을 가장 많이 하는 영역의 하나로 지속가능성의 핵심이라고 할 수 있습니다. 포장은 환경에 큰 영향을 미칩니다. 전 세계적으로 플라스틱 포장의 약 32%는 통제가 불가능합니다. 하지만 플라스틱은 환경과 건강에 좋지 않기 때문에 IDS는 이를 생분해가 되고, 지속가능한 대체물로 교체하였습니다. 포장지를 충전재와 판지의 형태로 만들었고, 재활용된 종이만 사용합니다. 배송 가방은 옥수수 전분을 사용한 필름으로 제작됩니다. 또한 가능한 많은 셔틀 포장을 합니다. 공급업체가 다량의 제품을 배송할 때 이러한 개별 셔틀 포장이 이루어집니다.
배송도 환경에 중요합니다. IDS의 물류 파트너 DHL과 UPS의 환경 보호 프로그램인 GoGreen 및 Carbon Neutral, 독일 Dachser Freight Forwarder의 탄소 보상 운송을 이용하고 있습니다. 이런 기후 보호 프로젝트를 통하여 전체 운송 탄소 배출량은 상쇄됩니다.
전력과 기술을 통한 기후 보호
기후 보호는 발전 문제와 밀접한 관련이 있습니다. IDS는 100% 녹색 전기, 녹색 가스 및 자가 생성 태양 에너지를 활용합니다.
추가 정보
전력과 기술을 통한 기후 보호
#greenpower #renewableenergy #technology
독일 Obersulm에 위치한 IDS 본사에서는 에너지원으로 100% 친환경 전기(green electricity)만을 사용합니다. 전기는 부분적으로 자체 태양광 시스템에 의해 생성되거나 인증된 전기 공급업체로부터 제공됩니다.
가스는 100% 유기 잔류물로 생산되며, 꾸준히 지속 가능할 뿐만 아니라 인증을 받았습니다. 매 킬로와트시를 소비할 때마다 에너지 전환에 0.25 유로를 투자합니다.
IDS는 회사 건물에 에너지를 공급할때도 환경에 주의를 기울입니다. 태양광 시스템외에도 건물 난방과 냉방용 열 펌프는 미래 지향적인 에너지 개념을 반영합니다. “콘크리트 코어 온도제어 (concrete core temperature control )” 방식으로 냉방과 난방을 할때 에너지를 절약합니다.
회사 사옥에 설치된 저수조는 옥외 시설물에 물을 대는 데 사용됩니다.
회사에서 발생한 폐기물은 깨끗하게 분리되어 처리됩니다. 플라스틱 없는 배송으로 사실상 잔여 폐기물은 상당히 적게 발생합니다. 잔여 폐기물은 재활용 업체에 보내지고, 폐기물 업체는 재활용이 가능한 것과 불가능한 것을 분리합니다.
친환경 이동성
기업 이동성 관리는 환경 보호에 중요한 기여를 합니다. e-company 차량의 사용 외에도 회사 자전거 임대 또는 대중 교통 보조금 티켓을 사용할 수 있습니다.
추가 정보
자원 이용과 환경 친화적인 이동
#emobility #publictransport #bicycle
이동성은 환경보호와 깊은 관련이 있습니다. IDS는 전체 차량을 전기차로 전환하는 목표로 하고 있습니다. 2017년부터 이미 회사 부지 내에 자체 발전 전기로 전력을 공급하는 여러 전기 충전소 가 있습니다.
IDS는 직원들의 대중교통 이용을 촉진하기 위해 지역 대중교통 티켓을 지원합니다.
전기차와 대중교통보다 더 환경친화적인 수단은 자전거입니다. IDS는 직원들에게 회사 자전거를 임대해주고 있으며 이는 성공적으로 자리 잡았습니다.
기후친화적 사고방식
IDS의 근무 환경은 기후 친화적으로 설계되었습니다. 종이없는 (paperless) 오피스는 홈 오피스에서의 작업을 훨씬 쉽게 합니다. 또한 물품은 현지 조달을 원칙으로 합니다. 회사 내 식당은 지속가능성을 염두에 두며, 지역 생산자들로부터 공급받습니다.
추가 정보
IDS의 기후 친화적인 행동과 사고
#digital #regional #mindful
IDS는 종이없는(paperless) 오피스를 지향할 뿐 아니라 홈오피스를 활성화하기 위해 직원들에게 필요한 장비를 제공합니다.재택근무를 통해 직원들에게 근무 유연성을 제공하고, 기후도 보호할 수 있습니다.
물품 조달도 환경 보호에 이바지합니다. IDS는 회사 식당에 필요한 물품도 지역 생산자들로부터 공급 받습니다. 이는 지역 농업을 지원하는 동시에 짧은 운송 경로로 CO2 배출을 최소화할 수 있습니다. 또한 매일 고기를 대체하는 메뉴를 제공합니다. 사내 식당의 운영업체 apetito catering는 5회 연속 지속가능성에 대한 혁신상을 수상하였습니다. apetito catering의 직원들은 자원의 책임감있는 사용에 대해 교육을 이수하고, 환경 친화적인 세척제를 사용하며, 유기폐기물도 에너지화하여 연료로 사용합니다.
바쁜 작은 꿀벌
부지런한 직원들에 더하여, 바쁜 꿀벌도 IDS 회사 구내를 채웁니다. 창립자 및 주주Jürgen Hartmann과 그의 아내 Ellen은 열정적인 양봉가이며 벌집으로 생물 다양성 보호에 기여합니다.
추가 정보
회사 구내에 바쁜 작은 꿀벌
#savethebees #beekeeper #nature
환경에 있어 꿀벌이라는 존재가 매우 중요한 것은 널리 알려진 사실입니다. 생물 다양성 보호를 위해 IDS 구내에는 꿀벌 서식지가 있습니다. IDS 창립자 및 주주 Jürgen Hartmann과 그의 아내가 이를 직접 관리합니다. 꿀벌과 회사 구내의 곤충친화적인 식물 재배를 통해 IDS는 종 보호와 생태계 보존에 기여하고 있습니다. 또한 이 부지런한 꽃가루 매개자들은 주변 농업을 돕는데도 큰 역할을 합니다.
IDS에 해대 더 자세히 알아보세요!
IDS 카메라를 활용한 혁신적인 자원 절약형 애플리케이션에 대해 더 자세히 알아보세요.