우리의 인증서 및 표준
우리의 역량은 국제 지침에 따라 인증된 제품의 품질과 다양한 조직 및 협회에서의 다양한 참여에 모두 반영됩니다.
이러한 인증은 품질, 환경 경영 및 통관 준수 표준을 유지하는 데 도움이 됩니다.
IDS는 ISO 9001, ISO 14001, AEO-C 인증을 통해 품질, 환경 경영 및 통관 준수 분야에서 높은 수준의 표준을 실천하고 있음을 보여줍니다. 정기적인 감사, 표준화된 프로세스, 그리고 철저한 품질 검사를 통해 안정적인 운영, 뛰어난 제품 품질, 신뢰할 수 있는 공급망을 유지하고 있습니다.
제품 및 자재 규정 준수에 대한 책임
IDS는 제품 및 자재 규정 준수 관리 체계를 바탕으로, 제품이 관련 환경·자재·제품 안전 기준을 충족하도록 철저히 관리하고 있습니다. IDS는 전체 가치 사슬에 걸쳐 국내외 법규를 준수하며, 공급망 전반의 투명성을 제고하고 있습니다.
3년 보증
IDS 는 산업용 카메라 제조업체 중 유일하게 모든 자체 카메라 제품에 자발적 3년 제조사 보증을 제공하여 더욱 높은 보안성과 투자 보호를 제공합니다.
It's so easy!