두 사람이 카메라가 설치된 책상 앞에서 웃으며 하이파이브를 하고 있다.

가치 & 문화

IDS는 고객을 위해 비전 시장에서 최고의 사용자 경험을 제공합니다. 이는 최고의 성능을 제공할 뿐만 아니라 차별화된 부가 가치를 제공하고자 하는 IDS의 목표를 뒷받침합니다. 이것은 IDS가 회사 내외에서 어떻게 상호 작용하는지뿐만 아니라 제품의 취급에도 모두 적용됩니다.

IDS 기업 가치는 전 세계 모든 직원에게 가이드라인을 제공합니다

IDS는 지속적으로 카메라를 개발하고 생산하는 데 헌신과 열정을 쏟아왔습니다.
IDS의 기업 가치는 전 세계 모든 직원들에게 지침을 제공합니다:

인공지능을 활용한 IDS NXT에 관한 팀 회의

미래의 초점

혁신적인 아이디어들, 지속적인 학습 및 정신적 민첩성은 우리에게 중요합니다. 품질, 안전 및 환경을 최우선으로 생각하는 책임감 있는 태도로 행동한다는 것은 말할 필요도 없이 당연합니다. 모든 직원들은 제품, 작업 방법 및 통신선을 지속적으로 개선할 책임이 있습니다. 우리의 성공은 직원들에 대한 지속적인 훈련과 추가 교육에 기반합니다.

IDS에서 현대적으로 꾸며진 사무실에서 편안한 분위기 속 팀 회의

팀 정신 및 도움

우리는 열린 의사 소통의 문화를 조성하고, 서로에게 정중하고, 고객과 파트너를 존중하는 마음으로 대하며, 우리의 경험과 우리의 지식을 공유합니다. 성실성과 세심함은 우리가 어떻게 상호 작용하는 지의 핵심 측면입니다.

IDS에서, 우리는 각각의 직원을 개인으로 소중히 여기며, 다양한 성격들의 융합을 훌륭한 기회로 간주합니다. 규칙적인 방식으로 우리의 에너지를 전달하기 위하여, 우리는 매일 서로와 어떻게 상호 작용할 지를 결정하는 확고한 원칙을 마련했습니다

IDS 산업용 카메라와 녹색 잎사귀 아래에 '기후 중립'이라는 문구

품질 및 환경

"우리의 지속 가능하고 윤리적인 경영은, 적극적으로 환경을 보호합니다"는 우리의 기본 원칙들 중 하나입니다. 따라서, 품질에 대한 우리의 전체론적 접근법에는 제품 품질뿐만 아니라 무엇보다도 환경 보호와 자원의 경제적 사용이 포함됩니다. 본사의 에너지는 현장에서 생성되거나 인증된 전력 공급업체가 제공하는 100% 친환경 전력입니다. 또한 우리의 공급업체가 환경 보호 및 자원 보존 측면에서 우리의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 합니다. 물론 우리는 제품에도 집중합니다. uEye CP는 최초의 기후 중립의(climate-neutral) 카메라 제품군입니다.

사람 중심의 회사

IDS는 비전 시장에서 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 열정적으로 일하는 사람들과 함께하고 있습니다. 고품질 카메라를 만들 뿐만 아니라 듣고, 이해하고, 개발하고, 테스트하고, 참여하고, 해결책을 찾는 사람들입니다. 고객들을 위해 가능한 한 사용하기 쉽게 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.

성실, 존중 및 배려

우리는 모든 상황에서 사람과 환경을 존중합니다. 동시에 우리는 항상 우리의 사회적 책임을 인식하고 있습니다. 또한 고객 및 파트너사와의 신뢰를 바탕으로 한 관계를 위해 노력합니다. 여기에는 법률, 건강, 안전 및 환경 표준을 준수하는 것도 포함됩니다.