직원이 신용 카드 데이터를 입력하는 노트북.

결제 방법

우리는 다음과 같은 결제 방식들을 제공합니다.

지로페이가 무엇인가요?

지로페이는 1,500개 이상의 은행에서 제공하는 온라인 결제 방법입니다. PIN 및 TAN을 사용한 온라인 뱅킹을 기반으로, -IDS 다이렉트 웹스토어로부터 직접 온라인 은행 송금을 통해 간단하고, 빠르고 안전한 결제가 가능합니다.

이것은 민감한 데이터(PIN / TAN)가 여러분과 여러분의 은행간에만 전송되는 것을 보장합니다. 제3자는 개인 계좌 및 판매 정보에 대한 정보를 갖지 않습니다.

판매자는 성공적인 결제 후 은행으로부터 직접 결제 보증을 받으므로 어떠한 위험 없이 즉시 제품들을 보낼 수 있습니다.

신용 카드 결제는 어떻게 하나요?

VISA 및 MasterCard를 통해 신용 카드로 온라인 결제 시, 신용 카드 번호, 신용 카드 만료일 및 3자리 보안 코드를 입력해야 합니다.

보안 코드는 온라인 결제 시 추가적인 안전을 제공하고, 일반적으로 신용 카드 뒷면에 인쇄된 번호의 마지막 세 자리 숫자로 구성됩니다. 보안 코드는 신용 카드 회사에 따라 다른 위치에서 찾을 수 있지만, 일반적으로 서명란에 인쇄되어 있습니다.

모든 신용 카드 거래는 즉시 실행됩니다. 즉, 신용 카드로 결제할 때, 주문 당시의 제품 가용성에 관계없이 주문 완료 시 청구된 총 금액이 청구됩니다. 신용 카드 정보는 IDS에 저장되지 않을 것입니다.

청구서 발행은 언제 되나요?

기존 고객은 계정별로 조건이 충족되면 결제할 수 있습니다.

예를 들어, 이러한 요구 사항에는 신뢰할 수 있는 지불 기록 및 신용 상태가 포함됩니다.

IDS는 개별 사례에서 특정 유형의 지불을 배제할 권리를 가집니다.

선불 결제 시 확인해야 할 사항은 무엇입니까?

선불 결제를 선택하신 경우, 주문 확인서에 기재된 결제 정보를 확인하시기 바랍니다. 주문 후 확인 이메일을 즉시 발송해 드립니다. 결제시 주문 번호를 꼭 기재해 주십시오. 지불 여부 확인에 이 정보가 필요합니다.

여러분의 결제가 접수된 후에, 우리는 또한 여러분에게
정확한 배송 날짜(일반적으로 결제 접수 후 약2 주)를 알려 드리는 주문 확인서를 보내드립니다.

주의: 여러분의 은행에 따라, 우리가 여러분의
결제를 접수하기까지 영업일 기준 2 ~ 4일이 소요될 수 있습니다.