화재 감지, 화재 진압
AI가 적용된 자동 산불 감지 시스템은 빠르고 효율적인 화재 진압을 가능하게 합니다
기후 변화로 인한 열파(Heat waves)는, 현재 유럽 전역에 걸쳐 강하게 증가하고 있고, 산불과 관련된 위험이 엄청나게 증가하고 있습니다. 자연 재해로서의 화재는 가뭄과 강풍으로 인해 점점 더 통제 불능 상태가 되고 있으며, 사람, 동물, 자연, 및 기반 시설에 대한 위험이 증가하고 있습니다. 심각한 피해를 최소화하거나 방지하기 위하여, 어떻게 화재를 초기 단계에 감지하고 국지화할 수 있을까요?
이러한 문제는, 이미지 프로세싱과 인공 지능으로 해결될 수 있습니다. 신경망과 딥 러닝 알고리즘은, 이미지 프로세싱 시스템이 물체(이 경우 연기)를 보고, 인식하고, 확인하는 것을 가능하게 할 수 있습니다.
프랑스 기업 Paratronic이 이 주제를 다루었습니다. 자연 재해 모니터링과 같은 활동 분야의 범위 내에서, 솔루션 제공업체는 무엇보다도 화재 모니터링을 위한 지능형 제품들의 개발에 전념하고 있습니다. 산업용 이미지 프로세싱 및 인공 지능을 핵심 구성 요소로 가지는 자동 산불 경보 및 감지 시스템 (ADELIE: Alert Detection Localisation of Foret Fires)은 그것의 유용성이 입증되었습니다. 독일 Obersulm에 위치한 IDS Imaging Development Systems GmbH의 산업용 카메라 4대가 각 시스템에 통합됩니다.