영역 스캔 카메라가 라인 스캔 카메라로 됩니다

IDS Software Suite을 사용하면 ams/CMOSIS, e2v 또는 Sony 센서가 있는 특정 GigE 및 USB 3 uEye 모델에 대한 라인 스캔 모드를 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 영역 스캔 카메라를 라인 스캔 카메라로 작동시킬 수 있습니다. "수직 AOI 병합 모드"기능을 사용하면 이미지 뿐만 아니라 라인도 트리거하는 옵션 또한 가집니다.

배경

영역 스캔 카메라는 특정 영역을 전체 이미지로 캡처합니다. 그 후 이 이미지가 처리됩니다. 반면에, 라인 스캔 카메라는 개별 라인을 대신 캡처한 다음, 개별 소프트웨어에서 컴파일하여 이미지를 형성합니다. 라인 스캔 카메라의 가장 큰 장점은 고속입니다. 라인 스캔 카메라 대비 영역 스캔 카메라의 장점은 영역 스캔 카메라가 비교적 쉽게 초점을 맞추고 조정할 수 있다는 것입니다. 또한, 영역 스캔 카메라는 일반적으로 훨씬 저렴합니다. 어플리케이션에 따라 라인 스캔 모드가 있는 영역 스캔 카메라를 사용하면 카메라 설정을 매우 쉽게 수행할 수 있는 이점이 있습니다.

AOI 병합 모드로 라인 스캔 모드를 활성화

먼저 uEye Cockpit에서 일반 영역 스캔 카메라로 카메라를 여세요. 카메라를 원하는 구도로 조정하세요.

이상적인 선 위치를 정의하려면 수평선 보기를 사용하세요. “보기>선 보기 (수평) "를 통해 창을 열고 마우스로 선 보기의 선을 원하는 이미지 영역으로 이동합니다. 선택된 행 위치가 대화 상자의 메뉴 표시 줄에 표시됩니다.

또한 이미지 및 라인 트리거를 사용할 수 있도록 카메라가 트리거 모드에서 작동하는지 확인하십시오.

"uEye > 속성"을 통해 카메라 속성을 열고 "수직 AOI 병합 모드"탭으로 전환하세요. 드롭 다운 목록을 통해 AOI 병합 모드를 활성화하세요.

수평선 보기에서 식별한 선을 선 위치로 설정하세요. 탭 하단에서 라인 스캔 모드의 초당 프레임을 확인할 수 있습니다.

라인 스캔 모드

이미지 캡처를 위한 트리거

라인 캡처 트리거

설명

끄기

- -

비활성화된 AOI 병합 모드.

프리런

프리런 소프트웨어 트리거 하드웨어 트리거 (트리거 핀)

프리런

프리런 모드에서 AOI 병합 모드를 활성화하세요. 단일 AOI는 최대 속도로 프리런 모드에서 획득됩니다.

트리거된 소프트웨어

소프트웨어 트리거 하드웨어 트리거 (트리거 핀)

소프트웨어 트리거

AOI 병합 모드를 활성화하세요. 단일 AOI는 소프트웨어를 통해 트리거됩니다.

트리거된 하드웨어 하강 GPIO 1

소프트웨어 트리거 하드웨어 트리거 (트리거 핀)

하드웨어 트리거 (GPIO 1, 하강 엣지)

프레임 및 라인 트리거가 있는 라인 스캔 모드. 단일 AOI는 GPIO 1 (하강 엣지)에서 트리거됩니다.

트리거된 하드웨어 상승 GPIO 1

소프트웨어 트리거 하드웨어 트리거 (트리거 핀)

하드웨어 트리거 (GPIO 1, 상승 엣지)

프레임 및 라인 트리거가 있는 라인 스캔 모드. 단일 AOI는 GPIO 1 (상승 엣지)에서 트리거됩니다. AO 병합 모드 활성화

트리거 된 하드웨어 하강 GPIO 2

소프트웨어 트리거 하드웨어 트리거 (트리거 핀)

하드웨어 트리거 (GPIO 2, 하강 엣지)

프레임 및 라인 트리거가 있는 라인 스캔 모드. 단일 AOI는 GPIO 2 (하강 엣지)에서 트리거됩니다.

트리거된 하드웨어 상승 GPIO 2

소프트웨어 트리거 하드웨어 트리거 (트리거 핀)

하드웨어 트리거 (GPIO 2, 상승 엣지)

프레임 및 라인 트리거가 있는 라인 스캔 모드. 단일 AOI는 GPIO 2 (상승 엣지)에서 트리거됩니다.

"트리거"탭에서 트리거 모드에 대한 추가 설정을 수행합니다. 여기에서 트리거 타임 아웃 또는 트리거 프리스케일러를 설정할 수 있습니다. 트리거 프리스케일러 (주파수 분배기)를 통해 트리거 신호가 설정 값으로 나뉘도록 설정할 수 있습니다. 이는 트리거 신호가 캡처에 필요한 만큼 더 많은 펄스를 제공할 때 필요합니다. 예를 들어 설정 값 40에서는, 카메라가 40 번째 트리거 신호마다 이미지를 캡처하도록 정의합니다.

라인 스캔 모드에서 카메라를 작동하면 픽셀 클록이 자동으로 최대 가능 값으로 설정되고 프레임 레이트와 노출 시간이 최소 가능 값으로 설정됩니다.

어플리케이션 분야

라인 스캔 모드는 직물, 종이, 휠 림 또는 실리콘 웨이퍼와 같은 끝없는 웹 검사 시스템에서 거의 독점적으로 사용될 수 있습니다. 인쇄 검사나 표면 테스트에는 적합하지 않습니다.