파동를 만드는 어플리케이션
파동 역학과, 해안 형태 및 기후 변화에 파동 역학이 미치는 영향
파동은 해안 형성에서 중심적인 역할을 합니다. 따라서 파동의 생성과 그 움직임은 해안 형태의 중심 요소입니다. LEGI (Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels à Grenoble)는 이 주제에 집중합니다: 파동들 간의 에너지 교환에 대한 자세한 지식을 얻기 위하여, 연구소의 과학자들은 특히 평평한 환경에서 파동 역학을 연구합니다.
목표는 해운에 시급히 중요할 뿐만 아니라 장기적으로 기후 변화의 영향을 시뮬레이션 하는데에도 이바지하는 파동 기상학을 발전시키는 것입니다.
LEGI는 특별히 제작된 36m 길이와 50cm 폭의 파동 채널을 사용하여 이러한 특정 파동 조건을 관찰합니다. 이 치수는 최대 길이에 걸쳐 파동 프로파일을 기록하기 위해 특히 넓은 시야를 가진 카메라를 필요로 합니다.
LEGI는 프랑스 회사 R&D Vision에 적절한 카메라 시스템을 통합하도록 의뢰했습니다. 솔루션: 8개의 동기화된 IDS USB 3.0 UI-3060CP Rev. 2 IDS USB 3.0 UI-3060CP Rev. 2 카메라를 구비한 멀티 카메라 어플리케이션입니다.