IDS 케이스 연구 : 우주에 더해지다
적층 제조로 항공우주 산업 비용 절감
일반적으로 우주선을 제조하는 과정은 지구에서 우주선을 개발, 시험하고, 완전히 조립한 후 발사체가 이를 운반합니다. 각 구성요소는 시작 단계에서 높은 부하를 견디도록 설계됩니다.
우주선을 만들때 대부분의 경우 시험 절차가 매우 복잡하고, 로켓 발사에 많은 하중이 필요하기 때문에 대형으로 우주선을 제작합니다.
또한 로켓 공간이 제한적이라 우주선 디자인에도 한계가 있습니다. 미래 우주 활동의 가능성을 확장하고, 자원을 절약하며 비용을 절감하기 위한 연구가 현재 이루어지고 있습니다.
한 가지 가능한 접근 방식은 자체생성제조 (generative manufacturing) 방식을 사용하여 궤도에서 직접 우주선 부품을 제조하는 것입니다. 생성 기술을 통해 현장에서 효율적이고 민첩하게 구성요소를 생산할 수 있습니다.
Munich 대학의 응용과학 학부의 AIMIS-FYT팀은 무중력 상태에서의 적층 제조 공정을 개발, 연구하고 있습니다. 우주 여행에 필요한 요소는 미션 요구사항을 정확히 충족해야 합니다. IDS의 uEye CP 산업용 카메라 지원으로 무중력의 포물선 비행이 연구되고 있습니다.