광학 직진도 측정장치는 기계 및 플랜트 엔지니어링에서 카메라 지원 부품 측정을 용이하게 합니다.
빛으로 조절
직진도(straightness) 와 정렬도(alignment)는 대형 기계 구성요소와 레일 구조에서의 작동에서 필수적인 요소입니다. 작은 불일치도 마모가 증가하고 완전히 시스템을 마비시킬 수 있기 때문입니다.
정확한 정렬과 측정에 따른 선형 가이드는 시스템의 품질과 수명에 결정적이라고 할 수 있습니다. 뮌헨의 HOFBAUER OPTIK Mess- & Prüftechnik는 ELWI-GER 3000를 사용하여 기계 및 특수 기계 제조업체에 적합한 계측기를 제공합니다. 광학 정렬과 측정 시스템은 uEye 산업용 카메라를 사용하여 정확하고 빠르게 작동하며 최대 100m 길이의 장거리에 적합합니다.