지능적인 검사
AI가 접목된 자동화 라인 검사로 복잡한 제어 수행
제조업체는 생산 장비에 대해 많은 요구사항을 갖습니다. 처리량은 최대여야 함과 동시에 비용이 효율적이어야 하고, 무결점 품질을 생산하며, 매우 유연해야합니다. 기존의 품질 검사는 종종 신뢰성, 유연성 및 탐지율 측면에서 결함이 있고, 상대적으로 비용이 비싼 측면이 있었습니다. 테스트 상황이 복잡할수록 품질 보증은 더 어렵습니다.
육안 검사를 위한 산업용 카메라의 사용은 통상 자동화를 향한 첫 번째 단계라고 할 수 있습니다. 인공 지능 기능이 추가되면 자가 학습, 자급 100 %로 테스트가 가능하게 됩니다. 여러 테스트 상황에 놓여있는 복잡한 어셈블리 라인의 end-of-line 검사는 인공 지능이 까다로운 상황에서도 어떻게 마스터 할 수 있는지 보여줍니다.
오스트리아 회사인 Nordfels GmbH는 모든 종류의 어셈블리 또는 골재를 100 % 시각적으로 검사할 수있는 자가 학습 시험기를 개발했습니다. 이 "딥 러닝 검사기"는 관절식 팔로봇과 지능형 소프트웨어 그리고 IDS GigE Vision 산업용 카메라로 구성됩니다.