IDS uEye SE 카메라를 사용한 페인팅 분석
오래된 걸작을 찾아서
"바위의 처녀"는 레오나르도 다빈치의 유명한 작품입니다. 이 작품은 두 가지 버전이 존재합니다. 그 중 하나가 런던 내셔널 갤러리에 전시되어 있습니다.
이미지 프로세싱 기술이 포함된 최신 검사 방법으로 정교한 복구를 가능하게 합니다. Bruker Nano GmbH Berlin의 M6 JETSTREAM 공간 분해 마이크로 X선 형광 분광계가 결정적인 역할을 했습니다. 가장 작은 페인트 입자를 조사하고 페인트 층의 깊이를 조사했습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH의 USB 카메라 2대가 샘플 표면에 필요한 광학 정보를 제공하고 측정 영역에서 분광계의 정확한 위치를 확인합니다.