IDS 카메라를 사용한 코로나 집단선별 검사
의료분야의 이미지 프로세싱 시스템에 대한 높은 수요
건강이 세계적으로 화두가 되고 있습니다. 개인과 전세계인의 신체적 안녕을 보호하기 위한 연구와 개발은 전례없는 의미를 지닙니다. 실험실과 제약회사는 그 어느때보다 시험 처리량을 늘리고, 의약품의 생산, 유통 속도를 높이는 등의 공정 가속화를 위해 노력하고 있습니다. 공항은 질병 증상이 있는 여행자를 식별하기 위해 ID 확인과 체온 측정기 사용뿐 아니라 출입 통제 방식을 더 많이 사용하고 있습니다.
이에 있어 이미지 프로세싱은 사람을 보호하고 생명을 구하는데 중요한 기여를 할 수 있습니다. 적용할 수 있는 어플리케이션은 인공지능의 사용으로 제 4차 산업혁명 시대에 더욱 더 다양해지는 양상입니다.
영국의 한 회사는 열화상 카메라와 IDS 카메라를 사용하여 체온이 높은 사람을 감지하여 감염 여부를 확인하는 방식을 사용합니다. 집단 선별 검사를 위해 설계된 비접촉 열화상 및 측정 시스템은 0.6 °C 미만의 온도 차이와 0.3 °C 미만의 정확도로 감지합니다. "Thermoteknix FevIR Scan 소프트웨어는 사람들이 카메라 앞에서 걸어갈 때 실시간으로 사람들을 추적하고 화면에 얼굴 최고 온도를 표시합니다." 라고 Thermoteknix Systems Ltd.의 영업 이사 Richard Hames는 설명합니다.
FevIR Scan 2 시스템은 열화상 카메라와 Thermoteknix FevIR Scan 2 소프트웨어를 실행하는 PC에 연결된 USB 2 uEye LE CMOS 카메라로 구성됩니다. USB 2.0 uEye LE 보드레벨 버전은 가볍고 컴팩트하여 소형 FevIR Scan 2 열화상 카메라 옆에 설치하는데 적합합니다. 열화상 카메라 앞에는 열 기준 정보가 포함되어 있습니다. 피부 온도가 높은 사람을 감지하는 등 정확한 체온 측정을 위해 열화상 장비를 보정할 수 있습니다. UI-1642LE-C 모델은 시스템을 통과하는 사람들을 감지하는 데 사용됩니다. 1280 x 1024 픽셀의 해상도와 초당 25프레임 속도를 갖는 onsemi의 1.3 메가픽셀 CMOS 센서가 장착되어 있습니다. 이 프레임 속도는 공항이나 입구와 같은 사람들이 많은 장소에서 사용할 수 있습니다.
다른 IDS 솔루션은 의료 기술에서도 매우 중요한 서비스를 제공합니다. 예를 들어, i-mation GmbH의 GampBOX 이미지 프로세싱 시스템을 사용하면 제약 산업과 공급 업체가 엄격한 품질 지침을 준수하면서 공정을 최적화 할 수 있습니다. “이런 방식으로 신약 출시 시기를 크게 단축할 수 있습니다.” i-mation GmbH의 프로젝트 관리자 Kai Weisser는 설명합니다. 새로운 활성 성분 및 요법에 대한 연구에서부터 생산, 포장, 유통에 이르기까지 약물 및 제약 제품의 전체 수명주기 동안 머신 비전 기술의 사용은 프로세스 최적화를 위한 수많은 기회를 열어줍니다.
따라서 IDS 산업용 카메라는 의료 부문에 있어 프로세스의 최적화, 좋은 품질의 보장, 연구 진행, 훌륭한 서비스의 제공을 보장합니다.