IDS, 경영 이사회에 Michael Berger 박사 임명
회사 창립자이자 주주인 Jürgen Hartmann은 경영진 자리에서 물러납니다.
Michael Berger 박사는 1월 1일부터 IDS Imaging Development Systems GmbH의 매니징 디렉터로 임명되었습니다. 이 산업용 카메라 제조업체의 창립자이자 주주인 (Jürgen Hartmann)은 27년 만에 경영진에서 물러납니다. Michael Berger가 IDS 경영진에 합류하면서 Obersulm 기반 이미지 처리 전문가의 세대 교체가 성공적으로 이루어졌습니다. Michael Berger는 영업, 마케팅, 제품 관리 및 시스템 컨설팅을 담당하게 됩니다. Jan Hartmann은 현재 재무, HR, IT 및 비즈니스 혁신 & 생태계를 담당하고 있으며, Alexander Lewinsky는 이전의 운영 책임 외에도 개발을 맡게 됩니다. Jürgen Hartmann은 운영 비즈니스의 관리를 인계하고 있으며 최고 혁신 관리자로 기술 및 혁신 분야에서 가족 비즈니스에 자문을 제공할 것입니다. 그는 Hartmann Holding GmbH의 매니징 파트너 직잭은 유지됩니다.
Michael Berger 박사는 바이로이트 대학교에서 경영학을 공부하고 콘스탄스 대학교에서 영업 및 시장 관리 박사 학위를 취득했으며 가장 최근에는 VARTA AG에서 리튬 이온 셀 총괄 매니저로 근무했습니다. 그는 항상 명확한 시장 지향에 초점을 둡니다. Michael Berger 박사는 "IDS 제품 포트폴리오는 더 많은 활용이 필요한 엄청난 시장 잠재력을 지니고 있습니다"라고 말하며 그의 새로운 역할에 대한 기대감을 표명했습니다.
Jürgen Hartmann은 초기 단계부터 자신의 회사에서 경영 책임을 인계할 수 있도록 신중하게 준비하는 것을 중요하게 여겼습니다. 그는 4년 전 아들 Jan을 경영진에 승진시키고 ,2021년 Alexander Lewinsky를 임명하면서 이 단계를 시작했습니다. "파트너 및 고객과의 신뢰는 우리에게 매우 중요합니다. 모든 일에는 때가 있고, 40년 이상의 직장 생활이 끝난 후에는 다시 한 걸음 물러서야 할 때입니다."라고 Jürgen Hartmann은 자신의 결정을 설명합니다. 산업용 카메라를 위한 USB 인터페이스의 아버지로 여겨지는 이 61세의 업계 개척자Jürgen Hartmann는 그가 설립한 회사를 "필요한 곳에서 계속 지원하고 도움을 줄 것"이라고 합니다. 그는 앞으로도 개발 분야에 주력할 예정입니다. "저는 Michael Berger 박사를 매니징 디렉터로 임명할 수 있게 되어 기쁩니다. 그의 이력은 IDS의 성장 및 다음 혁신 단계에 중요한 지식과 비전을 제공합니다."
IDS는 1997년 2월 회사 설립 이후 현재 350명 이상의 직원을 보유한 독립적인 ISO 인증 가족 운영 기업으로 발전해왔습니다. Baden-Württemberg의 Obersulm에 본사를 두고 있고, 이 곳에서 개발과 생산을 하고 있습니다. 미국, 일본, 한국, 영국, 프랑스, 및 네덜란드에 지사와 영업사무소를 운영하고 있는 세계적인 회사입니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)