Ensenso XR: 통합 데이터 처리 기능을 구비한 3D 카메라
멀티-카메라 시스템과 컴퓨팅 집약적인 어플리케이션에 이상적
Ensenso XR은 FPGA를 통해 데이터를 처리하는 IDS 최초의 3D 카메라입니다. X 시리즈과 같은 모듈식이며, 카메라로부터 직접 3D 데이터를 제공합니다. 새로운 제품군에는 초기에 IP65/67 보호 기능과 1.6MP Sony 센서가 장착된 XR30 및 XR36 모델이 포함됩니다.
카메라는 3D 데이터를 자체적으로 계산하기 때문에, 고성능 산업용 PC가 더 이상 요구되지 않습니다. 원시 데이터 대신에 결과 데이터를 전송하면 네트워크의 부하도 상당히 줄어 듭니다. 특히 멀티-카메라 시스템 및 기타 컴퓨팅 집약적인 어플리케이션은 이러한 기능들을 활용할 수 있습니다.
WiFi 인터페이스 덕분에, 무선 데이터 전송을 선택적으로 사용할 수 있습니다 - 이는 특히 셋업 및 유지 관리 절차 또는 케이블 연결이 어렵거나 비용이 많이 드는 경우에 유용합니다.
새로운 모델로, 최대 5미터의 작동 거리의 오브젝트를 감지할 수 있습니다. XR36와 FlexView2 기술로 이미지 세부정보를 정확하고 빠르게 획득할 수 있습니다. XR 시리즈의 데이터 레이트는 강력한 Core i7 CPU와 경쟁할 수 있습니다. 2019년 4분기에는 5MP 센서가 있는 신제품이 출시될 예정입니다.