현대 기술 탐구: 뮌헨 독일 박물관의 IDS 카메라
이미지 프로세싱 트렌드를 선보이는 새로운 로봇 전시회
독일 뮌헨의 독일 박물관(Deutsches Museum)에서 열리는 "로봇 공학" 전시회는 치료 및 의학, 가정, 놀이 및 학습 및 산업과 같은 여러 테마 섬에서 다양한 응용 분야에서 로봇을 사용하는 방법을 보여줍니다. 그리고 IDS 카메라가 최근에 설치되었습니다. 2023년 말부터 USB3 uEye CP는 실습 스테이션의 눈 역할을 해왔으며, 이를 통해 이미지 프로세싱의 미래 기술을 실현하고 있습니다. 이 데모 장비는 MVTec Software GmbH가 설계 및 개발했습니다.
방문객들이 스테이션을 사용하여 로봇이 머신 비전을 사용할 수 있는 기능과 이미 우리 사회와 작업 세계에 기여하고 있는 것을 시험해 볼 수 있는 전시회의 핵심 질문은 "로봇이 어떻게 볼 수 있는가?"입니다. 다양한 개체가 배치되는 경기장의 예시를 통해 개체 인식이 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 카메라 아래에 선택된 물체가 있을 때, 강력한 IDS 2D 카메라와 MVTec의 지능형 이미지 프로세싱 소프트웨어의 최첨단 기술을 사용하여 물체를 식별합니다. 그런 다음 위치, 개체 유형 및 바코드 판독과 같은 다양한 기계 비전 어플리케이션의 결과가 화면에 표시됩니다. 이를 통해 로봇은 픽 앤 플레이스 어플리케이션과 같이 자율적으로 물체를 찾고, 잡고, 할당할 수 있습니다.
IDS 매니징 파트너 Jan Hartmann은 "오랜 동반자 MVTec에서 이 전시회 아이디어를 제안했을 때, IDS는 바로 열정적으로 응답했습니다"라고 설명합니다. "IDS는간단한 이미지 프로세싱과 접근 장벽을 줄이거나 제거하는 것을 목표로 합니다. 그렇기 때문에 이 프로젝트는 우리의 철학과 정확히 일치합니다. 머신 비전과 딥 러닝이라는 유망한 주제에 대한 전시회에 카메라로 기여를 할 수 있게 되어 기쁩니다."
이미지 프로세싱은 엄청난 속도로 발전하고 있으며 인공 지능은 끊임없이 기술을 발전시키고 있습니다. AI 기반 시스템은 많은 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. IDS는 전문가가 아닌 사용자도 딥 러닝을 이해하고 빠르고 쉽게 사용할 수 있도록 이미 수년 전에 지능형 카메라 시스템을 제품군에 추가하였습니다. "사용자가 소비자 기술을 적용하여 AI 기반 비전 시스템을 최대한 쉽게 사용할 수 있도록 하고자 합니다. 독일 박물관에 많은 방문객이 오기를 바랍니다."