세르비아 - IDS의 새로운 연구개발 지역
IDS는 새로운 기술에 투자하고 인공 지능 분야까지 전문 영역을 확장하고 있습니다.
2020년 7월, IDS는 세르비아에 새로운 자회사를 설립하였습니다. 세르비아에서 두번째로 큰 도시인 Novi Sad에 위치해 있으며, 지역 대학의 기술 과학학부와 긴밀히 연결되어 순수 개발 작업을 진행 중입니다. 이를 통해 특히 인공지능 분야에서 과학과 연구의 협력을 강화하게 될 것입니다.
“우리는 개발에 집중하며 끊임없이 새로운 제품과 기술을 선보이고 있습니다. 새로운 기술에 있어 과학적 지식은 필요합니다. 과학을 통해 혁신 제품에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다.“ IDS의 창립자이자 대표인 Jürgen Hartmann은 말합니다. IDS의 자회사 투자는 IDS가 생각하는 인공지능에 대한 전략적 중요성을 보여줍니다. “인공지능에 대한 주제는 장기적으로 우리 시장을 변화시킬 것입니다.” IDS 전무이사 Jan Hartmann은 말합니다. Jan Hartmann는 Alexander Lewinsky와 함께 새로운 IDS Imaging Development Systems Serbia d.o.o의 전무이기도 합니다. Rastislav Struharik 교수는 현장 관리를 담당합니다. 그의 팀은 University of Novi Sad의 교수진 전문가들로 구성되어 있습니다. 이곳은 IDS가 최초로 해외에 세운 연구개발센터입니다. 이로써 더 적극적인 AI 연구와 개발을 위한 길이 열렸습니다. “카메라와 인공지능은 IDS의 발전과 새로운 미래를 형성하는데 기여할 수 있는 조합입니다. “ Jan Hartmann은 말합니다.
세르비아의 새로운 자회사 외에도 IDS는 이미 미국, 일본, 한국, 영국에 자체 지사를 두고 있고, 프랑스와 네덜란드에 두 곳의 영업 사무소를 운영하고 있습니다.