Jan Hartmann은 IDS Imaging Development Systems GmbH의 경영진으로 이동합니다.
변화 그리고 다시 젊어짐
2015년부터 IDS의 매니징 디렉터인 Daniel Seiler는 14년 후 자신의 요청에 따라 회사를 떠날 것입니다. 다양한 역할에서, 그는 북미 사업의 발전을 포함하여, 최근 몇 년 동안 회사의 성공에 크게 기여했습니다.
선도적인 산업용 카메라 제조업체의 설립자이자 오너인 Jürgen Hartmann은 매니징 디렉터로 남을 것이며 2020년 3월 1일부터 Daniel Seiler의 주요 운영 작업을 계속할 것입니다.
동시에 회사 설립자의 장남인 Jan Hartmann은 2세대 가족으로 IDS 경영진에 합류했습니다. 이것은 가족 사업의 독립성을 강조합니다. 최근에 설립된 자매 회사인 IDS Innovation GmbH와 관련 "b39 Academy"의 기존 업무 외에도 Jan Hartmann은 인사, 재무 및 IT 부서를 담당하게 됩니다.
2018년부터 운영 책임자인 Alexander Lewinsky는 확장 관리 팀에 합류하여 조달 권한을 받게 됩니다.
"우리는 항상 큰 헌신과 신뢰로 수행해온 성공적인 작업에 대해 Daniel Seiler에게 감사드립니다. 특히, 그는 핵심 사업의 국제화에 큰 성공을 거두었습니다. 그의 결정을 유감스럽게 생각합니다. 그러나 그의 사적이고 직업적인 미래를 위해 최선을 다하기를 바랍니다." 라고 Jürgen Hartmann은 강조합니다. "IDS 관리 팀의 이러한 활력을 통해, 우리는 미래에 대해 매우 확신합니다. 긍정적인 질서 상황과 국제 비즈니스의 강력한 발전을 바탕으로, 우리는 VISON years를 크게 낙관하며 기대하고 있습니다. "
IDS는 1997년 2월 회사가 설립되어 300명 이상의 직원을 보유한 독립적인 ISO 인증 가족 운영 기업으로 발전해왔습니다. Baden-Württemberg의 Obersulm에 본사를 두고 있고, 이 곳에서 개발과 생산을 하고 있습니다. 미국, 일본, 한국 및 영국에 자회사와 유럽에 추가 대표 사무소를 두고 있는 IDS는 국제적으로 대표됩니다.