IDS 카메라와의 발견의 여정에서
experimenta Heilbronn에서의 생생한 지식 전달
독일에서 가장 큰 과학 센터인 experimenta는 독일 Heilbronn에 있습니다: 2019년 4월부터, 약 25,000 제곱 미터의 면적에 3개의 전시에서 세계에서 약 275개의 흥미로운 전시회를 제공합니다. 단순한 것부터 정교한 것까지 광범위한 스테이션들이 개발되어, 방문자들이 모든 감각을 사용하여 과학과 기술을 경험할 수 있습니다. IDS Imaging Development Systems GmbH는 experimenta의 파트너입니다: 독일 Obersulm 근처의 카메라는, 7개의 스테이션에 통합되고, 흥미롭고 때로는 놀라운 통찰력에 기여합니다.
“방문자들은 과학과 기술의 주제를 상호적으로 다루기 위하여 특이한 전시와 감성적으로 호소하는 디자인에 자극을 받을 것입니다. 우리는 방문자들이 초-현대적 연구의 질문에 대해 생각하는 것만큼, 일상적인 질문에 대해서도 생각하도록 격려하고 싶습니다"라고 매니징 디렉터인 Dr. Wolfgang Hanisch가 experimenta의 접근법을 설명합니다. 과학 센터는 특별한 방식으로 실험, 지식 및 혁신을 돕고자 합니다. 이것은 발견자 월드(Discoverer Worlds), 경험 월드(Experience Worlds) 및 연구자 월드(Researcher Worlds)의 서로 다른 세 영역들로 구성된 일반적이지 않은 개념을 가능하게 합니다. 발견자 월드에서는, 종종 위대한 발견을 포함하는 작고 일상적인 것들을 조사합니다 - 다양한 방식으로 기여하는 다양한 IDS 카메라들과 함께.
"경험 월드(KopfSachen)"(어떻게 월드가 여러분의 뇌리에 각인되는지를 알아내는 것)는 어떻게 사람들이 환경을 인식하는지를 보여줍니다. 예를 들어 "푸슁 머신(pushing machine)" 상의 IDS 카메라에 의하여 예시됩니다. Obersulm의 카메라는 "연구자 월드(ForscherLand)"에서도 찾을 수 있습니다 (모험에 빠져보세요): 특히 10세 이하의 어린이는 슬로우 모션과 소형 자동차 경주장에서 실험하고 조작할 수 있습니다. "허리케인 실험"이든 자연 실험실이든, "Weltblick"(과학이 우리를 어떻게 변화시키고 있는지 이해) 층에서는 최첨단 카메라 기술의 도움으로 자연 현상에 초점을 맞춥니다. 카메라 측면에서는, "연구와 쓰기"라는 주제가 특히 혁신적인 방식으로 제시됩니다. "Greenbox"에서 및 "신문 편집실"의 세 개의 레이아웃 터미널들(layout terminals)에서, 방문자는 IDS의 최신 개발을 통해 직관적으로 편집자가 될 수 있습니다: 앱 기반 이미지 처리 기능을 갖는 IDS NXT vegas는 유연하고 개별적인 기능 범위를 위해 설치됩니다.
이런 방식으로, experimenta의 크고 작은 연구자들은 IDS 카메라 기술의 도움을 받아 현재의 과학 및 연구 발견에 대한 구체적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.