카메라에서 데이터 전처리를 사용하는 uEye 편광 카메라
IDS 카메라는 컴퓨터 없이 편광을 시각화하고 필터링합니다.
펌웨어 업데이트를 통해 우리의 uEye CP 편광 카메라는 카메라 상(on-camera)의 픽셀 전처리를 통해 편광의 방향과 정도를 독립적으로 결정할 수 있습니다. 선택 가능한 이미지 컴포넌트들은 방해가 되는 빛의 반사(disturbing light reflections)를 센서 원시 데이터로부터 직접 필터링하거나 시각화하고, 이미지가 PC로 전송되기 전에도 오브젝트의 특징이 보이도록 합니다.
특별히 개발된 알고리즘은 입증된 이미지 처리 프로세스를 위한 최적의 출력 데이터를 제공합니다. 전등 스위치와 마찬가지로, 이미지에서 방해가 되는 크로스-페이드(cross-fade) 및 반사를 단순히 스위치 오프하거나(switch off), 또는 편광의 정도를 시각화하여 미세 구조의 명암비를 높입니다. 두 가지 색상 형식을 사용하면, 투명한 재료의 전압도 편광 구성 컴포넌트의 각도-의존 컬러 디스플레이(angle-dependent color display)를 통해 쉽게 볼 수 있습니다.
GigE Vision 및 USB3 Vision 인터페이스 덕분에, 새로운 이미지 형식은 추가 픽셀 계산 없이 결과 데이터로 어떠한 GenICam 호환 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 이는 PC 리소스를 절약하고, 카메라의 전체 프레임 레이트 및 실시간으로 추가 이미지 처리를 위하여 유용한 출력 데이터를 제공합니다.
우리의 최신 소프트웨어 개발 키트 IDS peak를 사용하면, uEye 편광 카메라의 펌웨어를 직접 업데이트할 수 있습니다. 비전 Cockpit을 사용하면, 모든 새로운 펌웨어 기능들을 즉시 테스트할 수 있습니다.