공장 자동화 : OPC UA를 통해 직접 IDS NXT 카메라 통합
OPC UA는 AI기반 이미지 프로세싱을 현장에서 가능하게 합니다.
IDS는 OPC UA 프로토콜을 지원하는 추론 카메라를 만든 최초의 회사 입니다. OPC UA 프로토콜은 머신비전과 프로세스 자동화를 융합하는 이정표 역할을 합니다. IDS NXT는 이제 동일한 언어로 기계와 컨트롤러와 통신하여 작업 결과를 직접 교환할 수 있습니다. 기사를 통해 이 작업에 대해 더 알아보세요.
최신 업데이트된 IDS NXT 카메라용 소프트웨어는 OPC UA로 공장 자동화 부문의 사용자에게 흥미로울만한 새로운 기능을 제공합니다. 지금까지 산업용 카메라는 일반적으로 결과 데이터를 생성하지 않아 일반적인 OPC UA 장치라고 할 수 없었습니다.
IDS NXT 카메라는 다릅니다. SoC (System on Chip)가 통합된 임베디드 비전 시스템으로 독립적으로 이미지를 평가할 수 있어 OPC UA는 Industry 4.0 시스템에서 완벽한 언어로서의 역할을 합니다. 카메라는 현장에서 기계와 컨트롤러에 정보를 원활하게 전송하여 어플리케이션 전체 워크 플로우에 지능적으로 참여할 수 있게 되었습니다. 기술 문서에는 코딩없이 OPC UA를 사용하여 AI기반 이미지 프로세싱을 가져오는 방법을 상세히 다룹니다.