시리즈 : 20MP 소니 센서의 uEye CP 카메라
IDS 카메라 포트폴리오 내에서 가장 높은 해상도
어플리케이션에서 가장 작은 부분을 캡쳐해야할 때, 노이즈가 적은 고해상도 이미지가 필요합니다. 이는 소니의 20MP IMX183 센서 (5544 x 3694) 가 가진 특징입니다. 10월에는 USB3 Vision 인터페이스를 갖춘 uEye CP 카메라 제품이 출시될 예정입니다.
이 카메라는 전체 IDS 포트폴리오에서 최고의 해상도를 제공합니다. Sony STARVIS 시리즈의 롤링셔터 센서는 19.5fps의 빠른 속도를 제공하며 BSI 기술 (백사이드 조명) 덕분에 어둡거나 여러가지 조명 조건에서도 뛰어난 이미지 품질과 대상을 충실하게 재현합니다.
U3V 인터페이스의 uEye SE 제품군에 통합도 계획하고 있습니다. 하우징 버전 외에도 렌즈 홀더 옵션이 다른 보드 버전도 출시 예정입니다. 현재 GigE Vision 인터페이스의 uEye SE 모델도 개발 중입니다. Vision 카메라는 당사의 신규 SDK인 IDS Peak가 지원됩니다.