uEye XLE 발표: 가격에 민감한 어플리케이션을 위한 새로운 카메라 제품군
특히 가격이 저렴하고, 특히 소형이며, 특히 본질이 중요할 때 적합합니다.
uEye XLE를 통해, 당사는 늦여름에 새로운 다목적 카메라 제품군을 출시할 예정입니다. 특수 기능이 아닌 기본 기능이 중요하며 대-용량이고 가격에 민감한 프로젝트를 위해 특별히 설계되었습니다. 소형 장치 제조, 측정 기술, 교통 또는 농업 응용 분야에서 - 새로운 카메라 제품군은 가장 다양한 응용 시나리오에 적합합니다.
다양한 하우징 변형, 초소형 크기 및 현대적인 USB3 Vision 인터페이스 덕분에, uEye XLE 카메라는 모든 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 첫 번째 모델에는 고해상도 5MPixel CMOS 롤링 셔터 센서 onsemi AR0521이 장착됩니다. BSI ("Back Side Illumination") 픽셀 기술 덕분에, 이 제품은 예를 들어 뛰어난 저조도 성능을 특징으로 합니다. 프로토 타입은 8월부터 제공될 예정입니다. - 영업 부서에 문의하십시오.
모든 uEye XLE 모델에는 USB 3.1 Gen 1 인터페이스를 갖추고 있으며 U3V 프로토콜을 통해 통신하므로 GenICam과 100% 호환됩니다. 즉, 최신 SDK IDS peak로 카메라를 쉽게 프로그래밍하고 동작시킬 수 있습니다.