새로운 엣지 AI 산업용 카메라를 통한 라이브 비디오 스트림에서의 AI 오버레이
IDS NXT malibu: 카메라는 Ambarella의 소비자용 이미지 프로세싱과 AI 기술과 IDS의 산업용 품질을 결합합니다.
IDS NXT malibu는 엣지 디바이스로 라이브 비디오 스트림에서 AI 오버레이를 생성하는 새로운 수준의 지능형 산업용 카메라입니다. IDS Imaging Development Systems는 이 새로운 카메라를 위해 선도적인 비주얼 AI 제품 개발업체 Ambarella와 협력하여 소비자 기술을 산업용 품질의 까다로운 어플리케이션에 사용할 수 있도록 했습니다. Ambarella의 CVflow® AI 비전 시스템을 칩에 탑재하였으며, SoC의 고급 이미지 프로세싱과 카메라에서 수행하는 AI를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 이미지 분석은 고속(> 25fps)으로 수행되고, 최종 장치용 RTSP 프로토콜을 통해 실시간으로 압축 비디오 스트림에 오버레이로 표시됩니다.
감광성 onsemi AR0521 이미지 센서로 캡처한 정보는 SoC의 통합 이미지 신호 프로세서 (ISP)를 통해 카메라에서 직접 처리되고 통합 하드웨어로 가속됩니다. 카메라는 또한 밝기, 노이즈 및 색상 보정과 같은 유용한 자동 기능을 제공하여 이미지 품질을 크게 향상시킵니다.
"IDS는 실시간으로 이미지를 분석하고 결과를 비디오 스트림에 직접 통합할 수 있는 산업용 카메라 IDS NXT malibu를 개발했습니다"라고 IDS의 제품 혁신 관리자 Kai Hartmann은 설명합니다. "카메라에서 직접 수행하는 AI와 압축, 스트리밍의 결합은 산업 환경에서는 혁신적이며, 지능형 이미지 프로세싱을 위한 새로운 어플리케이션 가능성을 열어줍니다."
이러한 기능은 IDS의 산업용 카메라와 Ambarella의 소비자 기술의 협력을 통해 가능했습니다. Ambarella의 마케팅 수석 이사인 Jerome Gigot는 "산업용 이미지 프로세싱 분야의 선도 기업 IDS와 협력하게 되어 자랑스럽다"고 말했습니다. "IDS NXT malibu는 CVflow AI 비전 SoC를 통해 빠른 추론 시간과 높은 이미지 품질을 달성하는 새로운 수준의 산업용 최첨단 AI 카메라입니다."
IDS NXT malibu 생산이 시작되었습니다. 이 카메라는 IDS NXT 올인원 AI 시스템 제품군 모델입니다. 카메라에서 AI 비전 스튜디오에 이르기까지 최적으로 조정된 구성 요소는 전체 워크플로우를 수반합니다. 여기에는 신경망 훈련과 IDS NXT 시리즈 카메라에서의 실행을 통한 이미지 및 라벨링 획득이 포함됩니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)