실시간 파라미터 변경
노출 시간이나 이미지 섹션이 다른 이미지 시퀀스를 캡처하고 싶나요? 캡처하는 동안 카메라를 매뉴얼로 재구성하고 싶지 않나요? 별로 쉽지 않나요? 네, 그렇습니다!
이전에 e2v 센서가 있는 카메라 모델 용으로 예약되었던 특수 기능을 이제 IDS Software Suite 4.81의 전체 USB 3 uEye CP Rev. 2 카메라 제품군의 시퀀서 모드에서 사용할 수 있습니다. 시작하는 데 도움이 되는 특별한 "uEye 시퀀서 데모"가 있습니다.
배경
e2v 센서의 기존 시퀀스 AOI 모드와 달리, 새로운 시퀀서 모드는 특별한 센서 기능이 아니라 카메라 펌웨어에서 구현됩니다. 따라서 이 기능은 훨씬 더 많은 카메라 모델에서 사용될 수 있으며 프로그래밍은 일관되게 유지되고 기능은 확장 가능합니다.
새로운 시퀀서 모드를 사용하면 이미지 획득을 위한 다양한 파라미터를 사용하여 최대 32개의 시퀀서 세트를 정의할 수 있습니다. 각 시퀀서 세트에는 다음 설정이 포함됩니다.
- 노출 시간
- 게인 (마스터, 빨강, 녹색 및 파랑)
- 이미지 섹션의 X 및 Y 좌표 (AOI)
시퀀서 세트는 카메라에 저장됩니다. 따라서 호스트 소프트웨어와의 상호 작용없이 캡처하는 동안 카메라 펌웨어에서 처리할 수 있습니다. 파라미터 변경은 캡처 프로세스의 지연없이 자동으로 발생합니다. 시퀀서 세트의 순서를 직접 결정할 수 있습니다. 이를 통해 실시간으로 이미지 획득을 위한 빠른 파라미터 변경이 가능합니다.
새로운 "uEye 시퀀서 데모"를 사용하면 어플리케이션에 매우 편안하게 시퀀스 모드를 시험해보고 사전 구성할 수 있습니다.
카메라 설정
"시작 > 모든 프로그램 > IDS > uEye > 샘플 > uEyeSequencerDemo" 로 uEye 시퀀서 데모를 시작합니다. "카메라 선택" 대화상자에서 USB 3uEye CP Rev. 2 카메라를 선택하여 프로그램을 시작합니다.
먼저 기본 카메라 설정을 조정합니다. "Camera > Acquisition"을 통해 픽셀 클럭, 프레임 속도 및 노출 시간을 설정할 수 있습니다.
"카메라 > 이미지 크기"를 통해 이미지 프로필을 선택하거나 이미지 섹션 (AOI)을 정의하거나 비닝 및 서브 샘플링을 설정할 수 있습니다.
대체 카메라 구성 : uEye Cockpit 사용
uEye Cockpit에서 편하게 카메라를 구성할 수도 있습니다. 카메라 설정을 파라미터 파일에 저장합니다(기술 팁 "Parameterising instead of programming" 참조). "Camera > Load Camera Configuration"을 통해 uEye 시퀀서 데모에서 파라미터 파일을 로드할 수 있습니다.
시퀀서 모드 구성
기본 카메라 설정을 구성한 후에는 시퀀서 모드를 설정합니다. 메뉴 모음에서 "세트 추가" 단추를 클릭하여 첫 번째 시퀀서 세트를 추가합니다. 시퀀서 세트가 여전히 비어 있습니다. 다음으로, 예를 들어 기본값과 달라야 하는 노출 시간을 추가합니다. 이를 위해 "속성"영역의 왼쪽에 있는 "노출"을 클릭합니다. 첫 번째 시퀀서 세트에서 노출 시간에 대한 입력 필드가 표시되며 이를 변경할 수 있습니다.
같은 방법으로 게인 및 AOI 위치 (AOI 오프셋 X / Y)를 설정할 수 있습니다. "세트 추가"를 클릭하여 추가 시퀀서 세트를 추가합니다.
각각의 새 시퀀서 세트는 끝에 자동으로 추가되며 현재 표시된 시퀀서 세트와 동일한 설정을 갖습니다.
구성 저장
uEye 시퀀서 데모에서 만든 시퀀서 설정을 저장할 수 있습니다. "파일 > 저장"을 통해 XML 파일에 시퀀서 설정을 저장합니다.
uEye 시퀀서 데모에 "파일 > 로드"를 통해 저장된 시퀀서 설정을로드 할 수 있습니다. 자체 어플리케이션에서 IS_SEQUENCER_CONFIGURATION_LOAD 파라미터와 함께 "is_Sequencer ()"API 함수를 사용하여 사전 구성된 시퀀서 설정을 로드합니다. 이렇게 시퀀서 설정을 로드하고 시퀀서 모드를 활성화하기만 하면 어플리케이션에서 프로그래밍 작업을 줄일 수 있습니다.
시퀀서 모드 사용
시퀀서 세트를 구성하거나 로드 한 후, uEye 시퀀서 데모의 메뉴 모음에서 "실행"을 클릭하여 시퀀서 모드를 시작합니다. "중지"를 클릭할 때까지 이미지가 계속 캡처됩니다.
설명을 위해 uEye 시퀀서 데모는 연속 소프트웨어 트리거 신호를 사용하여 이미지 캡처를 트리거하고 링버퍼를 사용하여 이미지 데이터를 저장합니다.
시퀀서 모드는 카메라 트리거 모드 (소프트웨어 또는 하드웨어 트리거)에서만 작동합니다. 어플리케이션에 따라, 단일 트리거 신호로 다르게 파라미터화 된 이미지를 트리거하거나 트리거 버스트를 사용하여 하나의 신호로 전체 이미지 시퀀스 캡처를 시작할 수 있습니다.
응용 분야
시퀀스 모드는 노출 시간 또는 게인 설정이 다른 이미지 섹션을 캡처하는 데 유용합니다. 예를 들면 알 수 없는 빛이나 밝기 조건이 우세한 상황이 있습니다. 브라케팅을 실현하거나 소프트웨어로 HDR 이미지를 계산할 수 있습니다.
또한 이러한 방식으로 위치가 다른 이미지 섹션을 빠르게 구현할 수 있습니다. 이미지 섹션 이동은 API를 통한 재 프로그래밍 없이 시퀀서 모드에서 직접 적용됩니다.
어플리케이션에 따라 충분한 링 버퍼를 사용하십시오. 파라미터가 다른 빠른 이미지 시퀀스를 캡처할 수 있으므로 이미지 처리를 위한 데이터 양도 증가합니다.
요약
시퀀서 모드는 다른 파라미터를 가진 이미지 시리즈를 매우 짧은 사전 설정 시간 내에 캡처해야 하고 매뉴얼 파라미터 변경에 시간이 너무 많이 걸리는 어플리케이션에 매우 유용할 수 있습니다.
캡처 파라미터는 PC를 통하지 않고 시퀀서 모드에서 카메라에서 직접 자동으로 변경되므로 파라미터 변경을 통한 캡처가 실시간으로 가능합니다. 이것은 최적화된 공정 순서를 허용합니다.
시퀀서 모드 사용을 위한 다음 전제 조건에 유의하십시오.
- 시퀀서 모드는 모든 USB 3 uEye CP Rev. 2 카메라에서 지원되지만 UI-359xCP Rev. 2 카메라 모델에서는 지원되지 않습니다.
- 시퀀서 모드는 트리거 모드에서만 지원됩니다. 하드웨어 및 소프트웨어 트리거가 모두 가능합니다. 단일 이미지에 대한 트리거와 전체 이미지 시퀀스에 대한 버스트 트리거 모드가 지원됩니다.
- 이미지 획득을 시작하기 전에 시퀀서 모드를 활성화해야 합니다.
- 내부 이미지 메모리를 활성화해야합니다.
- 시퀀서 모드는 IDS 라인 스캔 (AOI 병합 모드), 다중 AOI 기능 또는 시퀀스 AOI 모드와 함께 사용할 수 없습니다.
시퀀서 모드 프로그래밍에 대한 자세한 내용은http://en.ids-imaging.com/manuals-ueye.html매뉴얼을 참조하십시오.