IDS AI 비전 소프트웨어

AI 기반 이미지 프로세싱 솔루션을 위한 모든 도구

IDS lighthouse 소프트웨어의 로고(등대 아이콘)

IDS의 AI 비전 소프트웨어를 통해 프로그래밍 작업 없이도 AI 기반 이미지 프로세싱 솔루션을 구현할 수 있습니다. IDS Lighthouse를 사용하여 애플리케이션을 완벽하게 개발하고, IDS NXT Cockpit으로 AI 카메라를 쉽게 구성하고 관리하며, Vision app으로 카메라에서 직접 유연한 이미지 프로세싱 작업을 수행할 수 있습니다.

클라우드의 인공 지능은 상자 모양으로 다층적인 레벨로 표현됩니다.

IDS lighthouse: 클라우드 기반 AI 비전 스튜디오

AI 비전 스튜디오 IDS lighthouse는 클라우드에서 이미지 프로세싱이 실행됩니다. 사용하기 쉬운 도구는 딥 러닝, 이미지 프로세싱 또는 어플리케이션 프로그래밍에 대한 특별한 사전 지식 없이도 첫 이미지부터 최종 어플리케이션까지 전체 개발 워크플로를 다룹니다.

즉시 사용 가능

웹 어플리케이션에 로그인하세요. 즉시 신경망 훈련을 시작할 수 있습니다. 먼저 개별적인 개발 환경을 설정하는 대신, IDS lighthouse 사용자는 필요한 인프라와 모든 기능에 즉시 액세스할 수 있습니다.

안전성

고객 및 어플리케이션 데이터는 유럽 정보 보호 규정(GDPR)에 따라 엄격히 보안된 데이터 센터에 저장됩니다.

완벽한 매칭

사용자는 IDS NXT 카메라에서의 추론이 얼마나 빠른지 또는 정확한지를 직접 결정합니다. 그 다음, IDS lighthouse는 카메라의 AI 핵심 성능을 고려하여 훈련 설정을 최적화합니다.

쉬운 앱 개발

블록 기반 에디터(Block-based Editor)와 사용 사례 어시스턴트(Use Case Assistant)를 통해, 프로그래밍 지식 없이도 물체 감지 또는 분류와 같은 머신 러닝 이미지 프로세싱 시퀀스 생성이 가능합니다. 이러한 프로세스는 Vision App으로써 IDS NXT 디바이스에서 직접 실행될 수 있습니다.

충분한 성능

IDS lighthouse는 Microsoft Azure 클라우드 서비스의 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처를 사용합니다.

최신 업데이트 유지

IDS lighthouse는 SaaS(Software as a Service)로 항상 최신 업데이트 상태를 유지합니다. IDS는 이 AI 훈련 플랫폼의 유지, 서비스 및 추가 개발을 지속적으로 관리합니다. 사용자는 무료 기능 업데이트의 혜택을 누립니다.

기능

홈 페이지 IDS 등대 스크린샷.

클라우드 기반 개발 환경

  • 설치 또는 설정이 필요하지 않으며, 항상 최신 업데이트 상태로 유지됩니다
  • 기존의, 속도가 느린 개발 시스템이 필요하지 않습니다
  • 훈련 성과 및 저장 공간은 프로젝트에 따라 실시간으로 조정될 수 있습니다
  • 유지 보수 비용이 들지 않습니다! IDS가 플랫폼을 관리하므로, 사용자는 어플리케이션에 완전히 집중할 수 있습니다
  • IDS 고객 계정만 있으면 가입 가능합니다
  • 신규 고객은 IDS lighthouse를 1개월간 무료로 사용할 수 있습니다
IDS 라이트하우스의 데이터 관리자 스크린샷.

이미지 데이터 관리

  • 임의의 수의 이미지를 가져와 데이터 세트로 구성합니다
  • 가져오기 마법사는 범주화 및 조직화를 지원합니다
  • 중요한 이미지 콘텐츠 표시 및 라벨링 위한 간편한 ROI 도구
  • 이미지에서 어플리케이션 지식을 디지털화하고, 이를 사용하여 이미지 프로세싱을 위한 훈련 및 테스트 시나리오를 구성합니다.
IDS 라이트하우스의 증강 이미지 데이터 스크린샷.

이미지 데이터 강화

  • 훈련 과정 전 이미지 데이터의 자동 수정 및 강화
  • 이미지 기능 및 변형 훈련의 최대 표현을 위해
  • 시스템에서 권장 수정 사항을 제안합니다
  • 안정적이고 재현 가능한 분석 결과를 보장합니다
IDS 등대의 기차 AI 스크린샷.

AI 훈련

  • 버튼 한 번으로 어플리케이션 지식을 신경망으로 전송합니다
  • 다양한 구성과 이미지 데이터로 병행 훈련 가능
  • 완전 자동화된 훈련 과정에 대한 이메일 알림
  • 사용자가 완성된 신경망의 최대 추론 시간을 결정합니다
IDS 등대 훈련 결과는 다이어그램에 나와 있습니다.

AI 분석

  • 각 훈련 이력은 달성된 정확도 및 이에 사용된 매개 변수에 대해 알려줍니다
  • 훈련 결과를 확인하고, 비교하고, 관리합니다
IDS 등대의 혼동 매트릭스 스크린샷.

AI 검증 및 이해

  • 테스트 이미지와 함께 실행되는 자동 테스트는 최신 검증 데이터를 제공합니다
  • 혼동 행렬은 훈련된 분류 네트워크의 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다
  • 어텐션 맵(attention map)은 결정 관련 픽셀 영역을 시각화합니다
  • IDS NXT는 AI 블랙박스로 빛을 가져옵니다
IDS 라이트하우스 앱은 웹사이트에서 사용 사례를 선택할 수 있습니다.

사용 사례 어시스턴트(Use Case Assistant)

  • 개별 AI Vision App 실현을 간소화합니다
  • 사전 구축된 작업 템플릿 사용 가능
  • 몇 분 내에 자체 구성 가능한 비전 워크플로를 완성합니다
  • IDS NXT 카메라에서 직접 실행할 수 있는 Vision App 생성
IDS 라이트하우스의 스크린샷 블록리.

블록 기반 Vision App 에디터

  • 블록 기반 에디터(Block-based Editor)를 사용하여 개별 이미지 평가 생성 및 수정
  • 텍스트 기반 프로그래밍 언어에 대한 사전 지식이 필요하지 않습니다
  • 쉽게 이해할 수 있는 기능 블록을 사용하는 모든 사람을 위한 "코드 없는(No code)" 어플리케이션 개발
  • 클라우드에서 개발 및 테스트하고, 임베디드 비전 장치에서 실행합니다
파란색 배경과 흰색 ‘X’ 로고가 있는 등각 투영 컴퓨터 일러스트레이션.

IDS NXT cockpit: AI 카메라 구성 및 설정

IDS NXT cockpit은 IDS NXT AI 카메라의 모든 중요한 설정 및 기능에 대한 접근을 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 Vision app의 설치 및 구성이 용이하며, 런타임 운영을 위한 카메라 애플리케이션을 편리하게 설정할 수 있습니다.

Vision app: 하나의 카메라, 무한한 가능성

Vision app으로 IDS NXT 카메라의 이미지 프로세싱 작업을 스마트폰 앱처럼 유연하고 쉽게 수행할 수 있습니다. 간단한 바코드 인식부터 복잡한 AI 분석까지 사용자는 카메라가 수행할 작업을 직접 결정합니다. 카메라는 여러 작업을 동시에 수행할 수 있으며, 전통적인 이미지 프로세싱과 인공지능 분석을 결합할 수도 있습니다.

현재 Vision app을 확인해 보세요:

아이소메트릭 그래픽: 모니터에 ‘이상 현상’, ‘탐지’, '분류'가 표시됩니다.