산업 및 자동화
스마트 센서와 새로운 사고가 로봇과 기계를 안내하는 방법
"Industry 4.0" 공장에서 인공 지능, 에지 컴퓨팅 및 임베디드 비전의 전략적 사용은 더 큰 유연성과 생산성을 보장합니다.
자동화된 시스템은 집중력을 잃지 않고 안정적으로 작업을 수행하므로 작업 프로세스가 가속화되고 오류 원인이 최소화됩니다. 로봇과 기계의 "눈"인 카메라는, 예를 들어 인라인 품질 검사 또는 부품의 자동화된 공급(내부 물류)과 같은 현대 산업 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 통합 데이터 처리 덕분에 PC-지원이든 자동이든, 연결된 시스템에서 후속 프로세스의 원동력이 될 수도 있습니다. 미래의 일처럼 느껴지시나요?
이것이 오늘날 이미 현실로 적용되고 있는 몇가지 예를 보여 드릴 수 있습니다.
현대 공장에서, 사람과 기계는 더욱 긴밀하게 협력하고 있습니다. 이미지 처리를 기반으로, 점점 더 복잡한 작업이 실현될 수 있습니다. 로봇이 자신의 환경을 이해하고 상황에 따라 행동하도록 하는 것은 산업 자동화에서 여전히 가장 큰 과제입니다. - 로봇은 일반적으로 고정된 프로그래밍 명령을 맹목적으로 수신하기 때문입니다. 따라서 새로운 상황에 적응하는 능력은 효율적인 협력 동료가 되기 위한 필수 전제 조건입니다. 통합 데이터 처리 기능이 있는 이미지 데이터와 카메라는 필요한 유연성을 제공하고 자율 내비게이션, 장애물 감지 또는 협업 작업을 통해 어플리케이션을 지원합니다.
PC없이 위치 잡기(positional gripping) 및 배치 수행
로봇이 상황과 목표 지향적인 방식으로 행동할 수 있도록 하려면, 일반적으로 이미지 데이터를 처리하기 위해 산업용 PC가 필요합니다. 지능형 비전 앱-기반 IDS NXT 카메라는 사전 학습된 오브젝트 자체를 위치 파악하기 위한 이미지 처리를 수행하고, 이를 "그립" 및 "배치"와 같은 제어 명령으로 변환할 수 있습니다. 이로 인해 "픽업 및 배치"를 위한 PC가 필요하지 않으며, 도구 상자에서 도구 부품의 올바른 위치 지정과 같은 어플리케이션이 가능합니다.
고객 서비스에서 예비 부품의 인식 자동화
불만 사항이 발생할 경우, 기업은 빠르고 정확한 문제 해결을 통해 고객과 함께 점수를 획득합니다. 제품 카탈로그는 이미지 데이터 및/또는 구성 모델(CAD)을 사용하여 신경망에서 쉽게 학습될 수 있기 때문에, 인공지능을 사용한 이미지 처리로 예비 부품 관리 및 문제 해결에 있어 서비스 팀을 지원할 수 있습니다 이를 통해 직원의 업무량을 줄이고 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.
이동 및 파지 경로에서 장애물 감지
카메라는 자율 주행 차량과 로봇이 경로에 있는 오브젝트를 식별하고 피하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 포크 암이 끼어 다른 오브젝트에 손상을 주지 않도록 합니다. 로봇 셀에서도, 로봇 암이 공작물에 정밀하게 안내되어 충돌하지 않고 파지하고 배치하는 것이 중요합니다. 이것이 어떻게 작동하는지는 우리의 기사 "완벽한 보완"에서 읽을 수 있습니다.
품질 보증에서 가장 작은 결함 감지
무결점 제품만 생산 라인을 떠나는 것을 어떻게 보장할 수 있나요? 이 목표를 달성하기 위해 다양한 프로세스가 품질 관리에 사용됩니다. 가능한 적용 범위는 금속판의 표면 검사에서 완전성 검사에 이르기까지 다양합니다. 어플리케이션 보고서 "Good stuff"에서 AI가 이미지 기반 검사에서 수행하는 역할에 대해 배울 수 있습니다. - 특히 사람의 눈으로 결함을 감지하기 어려운 경우에 그렇습니다.
디팔렛타이징 작업 자동화
내부 물류에서, 팔렛타이징은 가장 까다로운 어플리케이션입니다. 파견 전에 상자, 자루 또는 병 팩을 팔레트에 쌓을 때 높은 수준의 효율성이 필요합니다. 수취인이 상품을 수령할 때 디팔렛타이징에도 동일하게 적용됩니다. 카메라 기반의 자동화된 팔렛타이징 솔루션이 어떻게 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있는지 우리의 어플리케이션 보고서 "자동 삭제"에서 읽어보십시오.
검사 프로세스로 생산 작업자 지원
카메라 기술과 인공 지능을 기반으로, 디지털 조립 지침으로 직원을 단계별로 안내하는 지원 시스템을 개발할 수 있습니다. 조립이 완료되면, 시스템은 오류 없는 생산 증명을 제공합니다. 이를 통해 프로세스 속도가 빨라지고 효율성과 품질이 향상됩니다. 어플리케이션 보고서 "자동 지원"에서 자세히 알아보십시오.
코일 크릴의 자동 배치를 위한 자율 주행 로봇 지원 시스템
자동화 및 지능화된 생산 환경에 대한 수요를 충족하기 위해 독일 Bavaria주, Naila에 위치한 ONTEC Automation GmbH사는 자율 주행 로봇 지원 시스템을 개발했습니다. "스마트 로봇 어시스턴트"는 이동성과 자동화의 시너지 효과를 활용합니다. 강력하고 효율적인 내부 물류 플랫폼, 유연한 로봇 암 및 IDS Imaging Development Systems GmbH의 Ensenso N 시리즈의 강력한 3D 스테레오 카메라 시스템으로 구성됩니다.
귀하의 애플리케이션을 위한 산업용 카메라
이것은 오늘날 이미지 처리가 제공하는 많은 가능성 중 일부에 불과합니다. 거의 무수히 많은 변형을 가진 다목적 2D uEye 산업용 카메라는 가장 다양한 어플리케이션에 통합될 수 있습니다. 또한 IDS NXT를 통해, 인공 지능을 직접 실행할 수 있는 컴팩트한, 스마트 임베디드 비전 카메라도 제공합니다. 올-인-원 AI 솔루션 IDS NXT Experience Kit 덕분에 사용자는 어플리케이션에 지능형 카메라를 설정하고 사용하기 위해 딥 러닝, 이미지 처리 또는 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요하지 않습니다. uEye Live 산업용 모니터링 카메라는 공정 모니터링을 위한 애플리케이션 프로그래밍 없이도 PC 없이 스트리밍 및 이벤트 녹화가 가능합니다.
IDS Nion 3D ToF 카메라는 실제 공정 속도에서 정밀한 3D 데이터가 필요한 물류, 자동화 및 로봇 분야 애플리케이션에 이상적입니다. 유연하고 강력한 성능의 스테레오 비전 Ensenso 카메라와 결합하면, 3D 비전을 활용한 다양한 자동화 가능성이 열립니다.
영업팀에 문의해 주세요. 귀하의 애플리케이션 실현에 도움을 드리겠습니다!